Autodesk EAGLE
  • Products
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Card-Edge
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2011 views
  • Users 0 members are here
Related

Card-Edge

e14 Contributor
e14 Contributor over 17 years ago

An die werte Community

 

ich befasse mich im Moment mit einem Projekt, welches über einen

Card-Edge gesteckt werden muss.

 

Da ich mich noch nicht sehr lange mit Eagle auseinandersetze (früher

Orcad), weiss ich nicht, wo ich beginnen soll.

 

Ich habe über eine neu anglegte Library ein neues Package erstellt.

Über den SMD-Button, wollte ich die Pads erstellen. Leider erreiche ich

aber nicht die nötige Grösse.

 

Des weiteren bin ich mir nicht sicher, in welchem Layer ich diese

erstellen soll (falls es dann geht image, da die Flächen schlussendlich

vergoldet werden müssen.

 

Ich bedanke mich im Vorhinein für die wertvollen Tipps.

 

Grüsse aus der Schweiz

 

Pascal Enz

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Knut Schottstädt schrieb:

    ...

    - angefräste Kontakte mit blankem Kupfer im Winkel der Phase genügen

      nicht immer der gewünschten Qualitätsanforderungen. Eine möglichst

      kleine Fehlstelle ist da sicher ein Kompromiss.

     

    Man lernt dazu.  Das sind zwei Argumente,  wobei IMHO das zweite

    schwerer wiegt.  Bei meiner Variante (volle Breite bis zur Kante) sehe

    ich dafür den Vorteil,  dass die Kupferkante mit angefast wird und der

    Gegenkontakt nicht über eine steile Ätzkante kratzen muss.

     

    Die Geometrie der Strukturkanten vom Leiterbild hängt vom

    Herstellungsverfahren ab. Steile Ätzflanken sind schon möglich, aber

    scharfe Kanten oder gar Grate  (von Unterätzungen) sollte es im

    Kontaktbereich nicht geben. Nach dem "Finish" (Oberflächentechnik) schon

    gar nicht.

    Das widerspricht auch allem was ich bisher aus professioneller Fertigung

    gesehen habe. Mehr oder weniger steile Flanken (positver Flankenwinkel)

    mit abgerundeter Kante zur Kontaktfläche hin trifft es im allgemeinen ehr.

     

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hans Lederer schrieb:

    Knut Schottstädt schrieb:

    ...

    <besserwiss> Abgeschrägte Kante = Fase mit F / zeitlicher Verlauf u.ä. =

    Phase mit Ph / Gefäß für Blumen = Vase mit V </besserwiss>   image

     

    Na ja, mit Ph ist es auf jeden Fall eine Erscheinung, eine

    kontinuierliche oder sprunghafte Entwicklung. image

    Es soll mir alles recht sein, solange es einen schrägen Verlauf nimmt.

    Zur Not darf das auch ein Blumengefäß im Hundertwasser-Stil sein. Dann

    natürlich besser nicht auf einer Leiterplatte. bg

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Knut Schottstädt schrieb:

    Carsten schrieb:

    das habe ich aber anders gelernt! Wenn man den Kamm so breit wie die

    Kontakte über die Kante hinaus zeichnet, muß der Fräser hinterher "viel"

    Kupfer wegfräsen. Das haben die LP-Hersteller in der Regel nicht gern.

     

    - angefräste Kontakte mit blankem Kupfer im Winkel der Phase genügen

      nicht immer der gewünschten Qualitätsanforderungen. Eine möglichst

      kleine Fehlstelle ist da sicher ein Kompromiss.

     

    Man lernt dazu.  Das sind zwei Argumente,  wobei IMHO das zweite schwerer wiegt.  Bei meiner

    Variante (volle Breite bis zur Kante) sehe ich dafür den Vorteil,  dass die Kupferkante mit

    angefast wird und der Gegenkontakt nicht über eine steile Ätzkante kratzen muss.

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

       image

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Carsten schrieb:

    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> wrote in message

    news:gm6i5e$vp2$1@cheetah.cadsoft.de...

    Ach so, für den Verbindungskamm.  Ja, günstiger wegen DRC. Dann

    sollte man den Kamm auch so breit zeichnen wie die SMDs,  so dass

    man die etwas von der Kante weg schieben kann und die Kontakte

    nachher trotzdem bis zur Fräskante vor gehen.  So sollte der DRC

    dann komplett zufrieden sein.

    das habe ich aber anders gelernt! Wenn man den Kamm so breit wie die

    Kontakte über die Kante hinaus zeichnet, muß der Fräser hinterher "viel"

    Kupfer wegfräsen. Das haben die LP-Hersteller in der Regel nicht gern.

     

    So sind auch meine Informationen.

    Es gibt noch zwei weitere Aspekte, die eine Rolle spielen:

    - angefräste Kontakte mit blankem Kupfer im Winkel der Phase genügen

      nicht immer der gewünschten Qualitätsanforderungen. Eine möglichst

      kleine Fehlstelle ist da sicher ein Kompromiss.

      Gar keine Phase ist ein anderer?

    - Kämme mit voreilenden bzw. zurückliegenden Kontakten sind so nicht

      zuverlässig möglich. Hier funktionieren auch dünne Anbindungen

      an der Kontaktvorderkante zumeist nicht.

     

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> wrote in message

    news:gm6i5e$vp2$1@cheetah.cadsoft.de...

    Ach so, für den Verbindungskamm.  Ja, günstiger wegen DRC.

     

    Dann sollte man den Kamm auch so breit zeichnen wie die SMDs,  so dass man

    die etwas von der

    Kante weg schieben kann und die Kontakte nachher trotzdem bis zur Fräskante

    vor gehen.  So

    sollte der DRC dann komplett zufrieden sein.

     

    --

    Grüße,  Hans Lederer

     

    Moin,

     

    das habe ich aber anders gelernt! Wenn man den Kamm so breit wie die

    Kontakte über die Kante hinaus zeichnet, muß der Fräser hinterher "viel"

    Kupfer wegfräsen. Das haben die LP-Hersteller in der Regel nicht gern.

     

    Gruß

    Carsten

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Ach so, für den Verbindungskamm.  Ja, günstiger wegen DRC.

     

    Dann sollte man den Kamm auch so breit zeichnen wie die SMDs,  so dass man die etwas von der

    Kante weg schieben kann und die Kontakte nachher trotzdem bis zur Fräskante vor gehen.  So

    sollte der DRC dann komplett zufrieden sein.

     

    --

    Grüße,  Hans Lederer

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    A. Zaffran schrieb:

    Zum vergolden benutzt man den t/bFinish-Layer,. Hier wird die Fläche gezeichnet die später

    vergoldet wird. Beispiel: con-pc.lbr - IBM16BIT.PAC | PCI_BRD.PAC

     

     

    Sind diese Layer eigentlich rein informativ (sprich: würde da eine Textmitteilung / ein Anruf

    auch genügen),  oder werden die zu einer Filmherstellung o.ä. benutzt?  Wer kennt sich genauer aus?

     

    Ach so, für den Verbindungskamm.  Ja, günstiger wegen DRC.

     

    Beim Stoplack erscheint es mir allerdings besser,  wenn der gesamte Steckbereich davon frei ist

    (sonst könnten je nach Toleranz evtl. Kontakte vom Stoplack abgehoben werden) - deshalb noch ein

    großes RECTANGLE darüber.

     

    --

    Grüße,  Hans Lederer

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    A. Zaffran schrieb:

    Zum vergolden benutzt man den t/bFinish-Layer,. Hier wird die Fläche gezeichnet die später

    vergoldet wird. Beispiel: con-pc.lbr - IBM16BIT.PAC | PCI_BRD.PAC

     

     

    Sind diese Layer eigentlich rein informativ (sprich: würde da eine Textmitteilung / ein Anruf

    auch genügen),  oder werden die zu einer Filmherstellung o.ä. benutzt?  Wer kennt sich genauer aus?

     

    --

    Grüße,  Hans Lederer

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Carsten schrieb:

     

    Daß sich über die SMD-Pad-Funktion leider keine beliebig großen Pads

    erzeugen lassen, ist Cadsoft schon lange bekannt.

     

    Zitat Eagle-Hilfe:

     

    Der SMD-Befehl plaziert einen SMD-Anschluss in einem Package. Die Eingabe der Länge und Breite vor dem Plazieren ändert die Größe des Smds. Die Parameter werden in der aktuellen Maßeinheit angegeben. Sie dürfen maximal 0.51602 Zoll (ca. 13.1 mm) betragen.

     

    War früher weniger,  jetzt sollte es zumindest für Card-Edge aber reichen.

     

    Wenn nicht:  Das SMD an den Rand setzen,  so dass es etwas darüber hinaus hängt,  und dann mit

    identischer Wire-Breite davon weg routen,  so dass es übergangslos 'verlängert' wird soweit wie

    nötig.  Danach je ein einziges großes RECT in den Stop-Layern über den gesamten Verbinder legen.

      Nicht vergessen:  im Package für diese SMDs Cream abschalten!  Die sollen ja nicht verlötet

    werden.

     

    Ganz zum Schluss außerhalb der Kontur mit Wires dann den Verbindungskamm fürs Vergolden legen

    (das sollte der Hersteller aber nach Absprache auch selber machen können).  "Stecker-Gold"

    bestellen!

     

    Grüße,  Hans Lederer

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    p.enz@e-a-i.ch schrieb:

    An die werte Community

     

    ich befasse mich im Moment mit einem Projekt, welches über einen

    Card-Edge gesteckt werden muss.

     

    Da ich mich noch nicht sehr lange mit Eagle auseinandersetze (früher

    Orcad), weiss ich nicht, wo ich beginnen soll.

     

    Ich habe über eine neu anglegte Library ein neues Package erstellt.

    Über den SMD-Button, wollte ich die Pads erstellen. Leider erreiche ich

    aber nicht die nötige Grösse.

     

    Wie groß sollen denn die SMDs werden? Eagle kann bis 13.1mm Kantenlänge.

     

    Des weiteren bin ich mir nicht sicher, in welchem Layer ich diese

    erstellen soll (falls es dann geht image, da die Flächen schlussendlich

    vergoldet werden müssen.

     

    Zum vergolden benutzt man den t/bFinish-Layer,. Hier wird die Fläche

    gezeichnet die später vergoldet wird.

    Beispiel: con-pc.lbr - IBM16BIT.PAC | PCI_BRD.PAC

     

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
>