Hallo,
gibt's einen einfachen Weg von Eagle nach Word im Vektorformat.
Gruß Andreas
Hallo,
gibt's einen einfachen Weg von Eagle nach Word im Vektorformat.
Gruß Andreas
Über einen selbsterstellten CAM-Job mit der Ausgabe als Device = EPS (könnte
man auch mit invertiertem PS machen, ist aber eher nicht so sinnvoll) &
Ausgabe in eine Datei. Tip: schreibt man in das Feld Datei: .eps, dann fügt
der Adler den Projektnamen automatisch zu.
Da es sich um ein Vektor-Format handelt, kann man das Ganze auch beliebig
skalieren. Es muß allerdings ein Word >>97 sein, das eps importieren kann.
r
Über einen selbsterstellten CAM-Job mit der Ausgabe als Device = EPS (könnte
man auch mit invertiertem PS machen, ist aber eher nicht so sinnvoll) &
Ausgabe in eine Datei. Tip: schreibt man in das Feld Datei: .eps, dann fügt
der Adler den Projektnamen automatisch zu.
Da es sich um ein Vektor-Format handelt, kann man das Ganze auch beliebig
skalieren. Es muß allerdings ein Word >>97 sein, das eps importieren kann.
r
Hans Lederer schrieb:
Hans Lederer schrieb:
Dabei: eigentlich dürfte es doch nicht allzu schwer sein, einen WMF-
oder besser gleich EMF-Export für Eagle zu programmieren, ggf. im CAM?
Ach ja, man hätte ja auch gleich in Cadsofts Downloadbereich gucken
können: da gibt es schon ein sch2wmf.ulp, das ganz gut funktioniert.
Hey Super, Danke!
Genau so was hab' ich gesucht.
Gruß Andreas
Hans Lederer schrieb:
Dabei: eigentlich dürfte es doch nicht allzu schwer sein, einen WMF-
oder besser gleich EMF-Export für Eagle zu programmieren, ggf. im CAM?
Ach ja, man hätte ja auch gleich in Cadsofts Downloadbereich gucken können: da gibt es schon
ein sch2wmf.ulp, das ganz gut funktioniert.
--
Grüße, Hans
Ein User schrieb:
Eagle 5.X kann auch Boards und Schematic als PNG exportieren.
Stimmt ja! Dauert immer ein Weilchen, bis die kleinen Neuerungen bei mir eingesickert sind...
PNG ist für viele Zwecke ein sehr gutes Pixelgrafikformat, das ist auch noch nicht allen bekannt.
Dabei: eigentlich dürfte es doch nicht allzu schwer sein, einen WMF- oder besser gleich
EMF-Export für Eagle zu programmieren, ggf. im CAM? Na?? EMF kann mein OpenOffice gut
importieren. Und es werden wohl schon einige User Eagle-Zeichnungen in Dokus einbinden wollen.
Jedoch werden alle Vektor-Exporte aus Eagle vorläufig wohl noch Schwierigkeiten mit Proportional
oder Fixed Fonts haben -- da bleibt man immer noch besser bei Vector Font.
Was in Eagle ja schon immer gut ging, ist die HPGL-Erzeugung per CAM. Und das kann man mit
allerhand Programmen weiterverarbeiten. Mancher findet vielleicht HP2xx nützlich, ein
Kommandozeilentool, das HPGL in allerlei übersetzen kann, auch in SVG und EMF:
gnuwin32.sourceforge.net/packages/hp2xx.htm
Damit (CAM -> HPGL -> HP2xx -> EMF -> OpenOffice) klappt das schon halbwegs.
Grüße, Hans
Insgesamt denke ich aber, der praktikabelste Weg wäre, ein Pixelbild
mit 600 dpi aus Eagle zu exportieren, die riesige BMP z.B. mit IrfanView
auf 16 Farben zu reduzieren und dann als PNG zu speichern: das ist dann
ziemlich kompakt und geht überall gut.
Eagle 5.X kann auch Boards und Schematic als PNG exportieren. Denn muss
man nicht diesen Umweg gehen. Als Viewer und zum Export der Grafiken
kann man ja die Light-Version von 5.X benutzen, nur nicht auf den
Speichern-Knopf drücken wenn man mit Eagle 3.X oder 4.X damit weiter
arbeiten möchte. Über den Drucken-Dialog von 5.X kann man auch PDFs
exportieren. Vielleicht kann man die ja als OLE-Objekte oder so in Word
einbinden.
Joerg schrieb:
Andere Moeglichkeit: Ein Programm wie PDFCreator installieren. Das
erscheint dann einfach als Drucker. Man sucht sich ein passendes
Vektorformat aus und "druckt" in einen File. Den importiert man dann in
MS-Word.
Auf diese Weise kann man auch rasch ein Schaltbild zum Verschicken als
PDF-Datei abspeichern, was damit auf jedem PC lesbar ist.
Als PDF-Datei hab ich das auch schon gemacht, aber wie krieg ich die
Zeichnung hinterher wieder in Word rein.
Wenn ich EPS verwende, sehe ich die Zeichnung nur wenn ich das Dokument
ausdrucke. Auf'm Bildschirm steht an der Stelle des Bildes immer nur ein
Text. WYSIWYG ist da nicht gerade.
Gruß Andreas
Ing. J.M. Rafetseder wrote:
Über einen selbsterstellten CAM-Job mit der Ausgabe als Device = EPS
(könnte man auch mit invertiertem PS machen, ist aber eher nicht so
sinnvoll) & Ausgabe in eine Datei. Tip: schreibt man in das Feld Datei:
.eps, dann fügt der Adler den Projektnamen automatisch zu.
Da es sich um ein Vektor-Format handelt, kann man das Ganze auch
beliebig skalieren. Es muß allerdings ein Word >>97 sein, das eps
importieren kann.
r
Andere Moeglichkeit: Ein Programm wie PDFCreator installieren. Das
erscheint dann einfach als Drucker. Man sucht sich ein passendes
Vektorformat aus und "druckt" in einen File. Den importiert man dann in
MS-Word.
Auf diese Weise kann man auch rasch ein Schaltbild zum Verschicken als
PDF-Datei abspeichern, was damit auf jedem PC lesbar ist.
--
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com/