Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Wie erzeuge ich Antipads (Aussparungen auf den Ground-Lagen)?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 13 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 2224 views
  • Users 0 members are here
Related

Wie erzeuge ich Antipads (Aussparungen auf den Ground-Lagen)?

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich der Festlegung von Antipads in Eagle. Um

einen Backplane-Connector auf meiner mehrlagigen Platine unterzubringen,

habe ich ein Package erstellt, das mehrere Pads enhält (dort wird der

Stecker später eingepresst). Nun müssen laut Hersteller-Vorgaben um

diejenigen Pads, die später Signale führen, Antipads gesetzt werden, d.h.

auf jeder Ground-Lage müssen diese Pads mit einem fest definierten Abstand

zum Massepotential "freigelegt" werden.

Ich behelfe mir derzeit mit einer Lösung, die unten auf dem Bild zu sehen

ist. Die Rechtecke, die ich mit dem Wire Befehl gezeichnet habe, besitzten

natürlich einen anderen Signalname als die Massefläche und werden je nach

Clearance Einstellung im DRC davon freigespart.

 

 

Leider bekomme ich hier bezgl. Abstand und Wire-Breite etliche DRC-Fehler

und ich bin mir natürlich auch nicht sicher, ob dies später bei der

Platinenherstellung keine Probleme bereitet (werden denn Wires mit Width=0

bei der Erzeugung der Gerber-Daten mit berücksichtigt?). Eine elegantere

Lösung ohne DRC-Fehler wäre auf jeden Fall wünschenswert und ich hoffe

jemand kann mir da weiterhelfen.

Mit mehereren Polygonen und unterschiedlichen "Rank" Werten hab ich es auch

schon versucht, aber leider bekomm ich hier das Problem, dass das Polygon,

welches die Pads freilegen soll, ebenfalls ausgefüllt wird bzw. wenn ich

einen Isolation-Wert eingebe, um ein Ausfüllen zu vermeiden, dann ist es

mir nicht mehr möglich, die notwendige rechteckige Form des Antipads

einzuhalten :blush:

 

Und dann hätte ich noch eine Frage: Muss ich in Eagle bestimmte

Einstellungen vornehmen, damit bei Pads oder Vias auf den (nicht

angebunden) Innenlagen kein Restring gesetzt wird oder ist dies per Default

so festgelegt oder muss ich das vllt sogar direkt mit dem

Platinenhersteller abklären?

Vieeelen Dank schonmal im Vorraus...

MfG Bernd

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Am Thu, 25 Mar 2010 14:57:25 +0100 schrieb Tilmann Reh:

    ...

    --> intensives CUT & PASTE... image

    (Mit den richtigen Rastereinstellungen und in der richtigen Reigenfolge

    ist das gar nicht so schlimm.)

     

    Da kann man anschließend nur Glück wünschen,  dass im weiterem

    Designprozess nicht mal irgend  eines der Polygone ausversehen angefasst

    wird. Bei einer größeren Backplane mit etwas höherer Lagenzahl und

    zusätzlichen Schaltungsteilen ist das irgendwann nicht mehr so richtig

    überschaubar und auch nicht zwingend per DRC-feststellbar.

    Solche Behelfslösungen klingen mir immer irgendwie ein bisschen nach

    Russisch Roulette. image

     

    Ein Package oder zumindest eine echte Gruppe (bei Systemen wo das geht)

    sollte es schon sein.

     

    Man könnte die Struktur natürlich in einem Script ablegen und

    gelegentlich gegenlesen/prüfen.

     

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    >> > Die Linien in den Innenlagen, die zur Freistellung dienen, sind

    Orphans? In der Lösung vom OP waren das Wires in den Innenlagen im

    Package wenn ich nicht irre.

     

    In dem Bild von seinem letzten Beitrag schrieb er von Polygonen mit

    gestaffelten Ranks.

     

    Ja, von einem Versuch, der nicht so richtig funktioniert hat.

    Polygone mit gestaffelten Ranks bedeutet auch, dass man das nicht im

    Package machen kann, wenn ich nichts übersehen habe.

    Bei einem hochpoligem Backplaneconnector, der evtl. zig-fach auf einer

    Backplane auftaucht, etliche Polygone im Layout nachzutragen, ist

    irgenwie auch keine Lösung die man so wirklich empfehlen kann.

     

    Bei Designs in Bereichen, wo man u.a. über Back-Drilling und

    ähnliche

    Scherze nachdenkt ist Eagle vielleicht auch nicht mehr so ganz das

    passende Tool. image

     

    Bisher habe ich die Rechtecke (egal ob mit dem Wire oder Polygon-Befehl

    gezeichnet) immer seperat in das Layout eingefügt, also nicht direkt im

    Package untergebracht. Aber wie gesagt mit dem Cut&Paste sowie dem

    Change-Layer Befehlen war das gar nicht mal sooo viel Arbeit, auch wenn

    insgesamt 8 Lagen mit den Antipads ausgestattet werden mussten. Da hat mich

    die parallel Leiterführung der Striplines bisher schon einiges mehr an

    Nerven gekostet. Und auch das Anpassen der Leitungslängen (dürfen sich

    max. 0.5mm in ihrer Länge unterscheiden) war nicht ganz einfach:-/

    Naja ich hoff mal, dass meine Lösung mit den Polygonen und den

    gestaffelten Rank Werten (siehe:

    http://img231.imageshack.us/img231/8197/connector2.jpg) nun das gewünschte

    Ergebnis liefert. Beim DRC meckert Eagle zumindest mal nicht rum image

     

    Wäre prima, wenn noch jemand eine Antwort oder einen Tip zu meiner anderen

    Frage hat:

    Quote:

    Muss ich in Eagle bestimmte Einstellungen vornehmen, damit bei

    Vias/Pads auf den NICHT angebundenen Innenlagen kein Restring gesetzt

    wird oder ist dies per Default so festgelegt oder muss ich das direkt mit

    dem Platinenhersteller abklären?

     

     

    Dankeschööön

    Viele Grüße

    Bernd

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Knut Schottstädt schrieb:

     

    In dem Bild von seinem letzten Beitrag schrieb er von Polygonen mit

    gestaffelten Ranks.

     

    Ja, von einem Versuch, der nicht so richtig funktioniert hat.

     

    Das lese ich da aber nicht heraus.

     

    Und wenn ich mir das recht überlege, braucht er die inneren Polygone

    einklich gar nicht.

     

    Polygone mit gestaffelten Ranks bedeutet auch, dass man das nicht im

    Package machen kann, wenn ich nichts übersehen habe.

    Bei einem hochpoligem Backplaneconnector, der evtl. zig-fach auf einer

    Backplane auftaucht, etliche Polygone im Layout nachzutragen, ist

    irgenwie auch keine Lösung die man so wirklich empfehlen kann.

     

    --> intensives CUT & PASTE... image

    (Mit den richtigen Rastereinstellungen und in der richtigen Reigenfolge

    ist das gar nicht so schlimm.)

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Am Thu, 25 Mar 2010 12:01:18 +0100 schrieb Tilmann Reh:

     

    Knut Schottstädt schrieb:

     

    Die Linien in den Innenlagen, die zur Freistellung dienen, sind

    Orphans? In der Lösung vom OP waren das Wires in den Innenlagen im

    Package wenn ich nicht irre.

     

    In dem Bild von seinem letzten Beitrag schrieb er von Polygonen mit

    gestaffelten Ranks.

     

    Ja, von einem Versuch, der nicht so richtig funktioniert hat.

    Polygone mit gestaffelten Ranks bedeutet auch, dass man das nicht im

    Package machen kann, wenn ich nichts übersehen habe.

    Bei einem hochpoligem Backplaneconnector, der evtl. zig-fach auf einer

    Backplane auftaucht, etliche Polygone im Layout nachzutragen, ist

    irgenwie auch keine Lösung die man so wirklich empfehlen kann.

     

    Bei Designs in Bereichen, wo man u.a. über Back-Drilling und ähnliche

    Scherze nachdenkt ist Eagle vielleicht auch nicht mehr so ganz das

    passende Tool. image

     

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Knut Schottstädt schrieb:

     

    Die Linien in den Innenlagen, die zur Freistellung dienen, sind Orphans?

    In der Lösung vom OP waren das Wires in den Innenlagen im Package

    wenn ich nicht irre.

     

    In dem Bild von seinem letzten Beitrag schrieb er von Polygonen mit

    gestaffelten Ranks.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Am Thu, 25 Mar 2010 11:03:04 +0100 schrieb Tilmann Reh:

    Knut Schottstädt schrieb:

    ...

    Wenn man für die Freistellungen eine Linienbreite --> einen D-Code

    benutzt, der sonst nicht, oder zumindest nicht in den Leiterbild-Ebenen

    vorkommt (Dimension-Layer und die unglückliche Lösung bei Eagle mit der

    Linienbreite 0 im Zusammenhang mit dem DRC habe ich hier im Sinn) ,

    kann man das einfach mit angeben und der CAM-Bearbeiter beim Hersteller

    hat diese Hilfslinien in 0,nix entfernt. Oder man entfernt diese

    Strukturen mit einem CAM-Tool oder Löscht notfalls den Block mit dem

    entsprechendem D-Code ganz einfach mit einem Texteditor. image

     

    Sollte gar nicht nötig sein - als Orphans werden die gar nicht erst mit

    ausgegeben.

     

    Die Linien in den Innenlagen, die zur Freistellung dienen, sind Orphans?

    In der Lösung vom OP waren das Wires in den Innenlagen im Package

    wenn ich nicht irre.

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Knut Schottstädt schrieb:

     

    Aber denkt ihr mit der jetztigen Lösung lassen sich ordentliche

    Gerber-Daten für die Platinenherstellung erzeugen???

     

    Auf alle Fälle.

     

    Würde ich auch sagen.

     

    Wenn man für die Freistellungen eine Linienbreite -->

    einen D-Code benutzt, der sonst nicht, oder zumindest nicht in den

    Leiterbild-Ebenen vorkommt (Dimension-Layer und die unglückliche Lösung

    bei Eagle mit der Linienbreite 0 im Zusammenhang mit dem DRC habe ich

    hier im Sinn) , kann man das einfach mit angeben und der CAM-Bearbeiter

    beim Hersteller hat diese Hilfslinien in 0,nix entfernt.

    Oder man entfernt diese Strukturen mit einem CAM-Tool oder Löscht

    notfalls den Block mit dem entsprechendem D-Code ganz einfach mit einem

    Texteditor. image

     

    Sollte gar nicht nötig sein - als Orphans werden die gar nicht erst mit

    ausgegeben.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Am Thu, 25 Mar 2010 09:39:58 +0100 schrieb Bernd:

    ...

    Aber denkt ihr mit der jetztigen Lösung lassen sich ordentliche

    Gerber-Daten für die Platinenherstellung erzeugen???

     

    Auf alle Fälle. Wenn man für die Freistellungen eine Linienbreite -->

    einen D-Code benutzt, der sonst nicht, oder zumindest nicht in den

    Leiterbild-Ebenen vorkommt (Dimension-Layer und die unglückliche Lösung

    bei Eagle mit der Linienbreite 0 im Zusammenhang mit dem DRC habe ich

    hier im Sinn) , kann man das einfach mit angeben und der CAM-Bearbeiter

    beim Hersteller hat diese Hilfslinien in 0,nix entfernt.

    Oder man entfernt diese Strukturen mit einem CAM-Tool oder Löscht

    notfalls den Block mit dem entsprechendem D-Code ganz einfach mit einem

    Texteditor. image

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Vielen herzlichen Dank erstmal für die Antworten.

     

    Ich habe das Problem nun mal vorläufig mit Polygonen + unterschiedlichen

    "Rank"-Werten gelöst. DRC-Fehler bekomme ich jetzt zumindest keine mehr

    und die rechteckige Form der Antipads kann ich damit ebenfalls erzeugen:

     

    (Link: http://img231.imageshack.us/img231/8197/connector2.jpg)

     

    Sieht mir ehr so aus, als ob hier 3 Probleme Zusammenkommen.

    - HF-Eigenschaften (?sieht irgendwie nach differentiellen

    Leitungspaaren aus?)

    - Wenig Platz

    - Einpresstechnik (Deformation der DK-Hülse)

     

    Ja genau, diese Punkte treffen auf meinen Fall zu. Auf den differentiellen

    Stripline-Leitungen sollen später Signale mit einer Frequenz von mehreren

    GHz geführt werden. Deshalb können sich auch schon geringe

    Impedanzunterschiede (->Signalreflektionen) auf der Leitung negativ auf die

    Signalqualität auswirken. An die Sache mit der Deformation der DK-Hülsen

    habe ich bisher zwar nicht gedacht, aber auch das scheint mir durchaus

    nachvollziehbar zu sein.

     

    Könnte es auch sein, daß die Darstellung eher schematisch ist und

    die

    exakte Form weniger kritisch? Ansonsten müßtest Du auch für jedes

    Pad

    ein separates Antipad einfügen - und deren Abstand scheint mir in der

    Skizze gar nicht definiert zu sein.

     

    Hm da die Größe der Antipads vom Hersteller des Steckers eigentlich exakt

    vorgegeben ist (1.6mm x 3.2mm), denke ich schon, dass es wichtig ist, diese

    Angaben im Layout auch einzuhalten. Dass ich für jedes Signalpaar und auf

    jeder Lage ein seperates Antipad definieren muss ist natürlich richtig,

    aber mit dem cut&paste Befehl hält sich die Arbeit zum Glück in Grenzen

    image

     

    Um das so zu zeichnen, wie Du es haben möchtest bzw. die Skizze das

    vorgibt, bräuchtest Du Sperrflächen für die Innenlagen - aber die

    gibt

    es in EAGLE leider nur für die Außenlagen. :-\

     

    Ja das wäre natürlich eine elegante Lösung, wenn es diese restrict-Layer

    ebenfalls für Innenlagen geben würde. Vielleicht ist das ja was für eine

    spätere Eagle Version...

     

    Aber denkt ihr mit der jetztigen Lösung lassen sich ordentliche

    Gerber-Daten für die Platinenherstellung erzeugen???

     

     

    Um nochmals auf meine andere Frage zu der Restring-Breite auf den

    Innenlagen im ersten Post zurückzukommen:

     

    Muss ich in Eagle bestimmte Einstellungen vornehmen, damit bei Pads

    oder

    Vias auf den (nicht angebunden) Innenlagen kein Restring gesetzt wird

    oder

    ist dies per Default so festgelegt oder muss ich das vllt sogar direkt

    mit

    dem Platinenhersteller abklären?

     

    Ich habe zwar einige Threads über das Thema gefunden, aber es wird darin

    leider nie angegeben, ob die DRC-Einstellungen bei Eagle nun alle

    Innenlagen betreffen oder nur die angebundenen Innenlagen? Wenn Pads auf

    NICHT angebundenen Lagen (Nonfunctional Pads) gesetzt werden, dann können

    diese ebenfalls eine kapazitive Störung hervorrufen (siehe:

    http://books.google.com/books?id=SbuUX63oTIYC&pg=PA102&dq=%22nonfunctional+pads%22&hl=de&cd=1#v=onepage&q=%22nonfunctional%20pads%22&f=false)

    und das möchte ich gerne ausschließen bzw. vermeiden.

     

    Viele Grüße

    Bernd

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Am Wed, 24 Mar 2010 14:27:10 +0100 schrieb Tilmann Reh:

     

    Bernd schrieb:

     

    Hier der Link zu dem Bild:

    http://img130.imageshack.us/img130/3747/connectorj.jpg

     

    Danke, so ist das besser.

     

    Was /genau/ willst Du denn erreichen? Daß die "Aussparungen"

    rechteckig sein müssen, halte ich übrigens für

    ein Gerücht.

     

    Im Datenblatt des Herstellers ist dies so vorgeben. Hier der Ausschnitt

    des Footprints:

    http://img63.imageshack.us/img63/7341/footprint.jpg

     

    Da die Signale auf differentiellen Stripline-Leitungen aus dem

    Steckerbereich herausgeführt werden, ist es denke ich mal notwendig,

    eine homogene Feldverteilung zu gewährleisten, um die differentielle

    Impedanz der Stripline-Leitungen nicht oder nur geringfügig zu

    beeinflussen. Wären die Ground-Lagen ober- und unterhalb der Leitungen

    nicht gleichmäßig "ausgspart", dann wär dies sicher nicht mehr

    gegeben... so sehe ich das zumindest.

     

    Könnte es auch sein, daß die Darstellung eher schematisch ist und die

    exakte Form weniger kritisch? ...

     

    Sieht mir ehr so aus, als ob hier 3 Probleme Zusammenkommen.

     

    - HF-Eigenschaften (?sieht irgendwie nach differentiellen

      Leitungspaaren aus?)     

    - Wenig Platz

    - Einpresstechnik (Deformation der DK-Hülse)

     

    Hier macht es, je nach Technologie und Form der Einpresszone die

    Freistellung der maximal zu erwartenden Deformation der DK-Hülse

    anzupassen.

     

    Das wäre dann idealer weise bei starren bzw. semistarren Einpresszonen

    mit rechteckigem Querschnitt (grob vereinfacht) eine rechteckige

    Freistellung mit abgrundeten Ecken.

    Wenn genug Platz ist, kann man natürlich auch eine entsprechend Große

    "Architektenlösung" (kreisrund) wählen. image

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
>