Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Schriftrichtung rotieren
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1248 views
  • Users 0 members are here
Related

Schriftrichtung rotieren

Janvi
Janvi over 14 years ago

Beim zurechtrücken der Bezeichungen in Bestückungsplänen rotiert Eagle die Schriften nicht in allen 4 Winkelquadranten.

D.h. es gibt immer 2 Seiten einer Lese-Vorzugsrichtung. Bei Lohnbestückern führt dies regelmässig zur Produktion von Schrott,

weil DIL-IC verkehrt rum bestückt werden. Da die Bibliothek von unterschiedlichen Leuten kommt, ist die Pin1 Kennzeichnung

mit Strich auf der Längsseite, Strich auf der kurzen Seite, Einkerbung, Kreis in der Ecke, schräge Ecke u.v.m. ziemlich kreativ.

Es ist mir selber auch schon passiert und man muß immer dreimal gucken und 5 mal um die Ecke denken. Daher gehen viele

Bestücker ganz einfach intuitiv nach der Schriftrichtung und bei allen anderen mir bekannten Cad funktioniert das auch.

Jedenfall habe ich noch nie ein DIL-IC gesehen, welches verkehrt bedruckt gewesen wäre. Verkehrt bestückte wohl. Das

Argument der Bestücker: Im Bestückungsplan steht die Bezeichnung ja auch falsch drauf, ich habe also richtig bestückt.

 

Wo kann man einstellen, daß die Rotation der Schrift "auf den Kopf" funktioniert. Dieses Problem gilt auch für Schriften im

Kupfer, wenn z. Bsp. ein Nutzen kopiert wird und dieser dabei um 90 Grad gedreht wird. Eine Cu-Schrift steht dann möglicherweise

auf dem Kopf, was beim setzen von Nutzen in einem Gerber Editor nicht passiert wäre.

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Janvi schrieb:

     

    Beim zurechtrücken der Bezeichungen in Bestückungsplänen rotiert

    Eagle die Schriften nicht in allen 4 Winkelquadranten. D.h. es gibt

    immer 2 Seiten einer Lese-Vorzugsrichtung.

     

    ...was auch so richtig ist.

     

    Bei Lohnbestückern führt dies regelmässig zur Produktion von

    Schrott, weil DIL-IC verkehrt rum bestückt werden.

     

    Du hast doch nicht etwa DIL-IC in unterschiedlichen Orientierungen im

    Layout?

    (Und selbst dann wäre das ein gutes Argument, den Dienstleister zu

    wechseln...)

     

    Da die Bibliothek von unterschiedlichen Leuten kommt, ist die Pin1

    Kennzeichnung mit Strich auf der Längsseite, Strich auf der kurzen

    Seite, Einkerbung, Kreis in der Ecke, schräge Ecke u.v.m. ziemlich

    kreativ.

     

    Die einzigen Bibliotheken, auf die man sich verlassen kann (und die nach

    einheitlichen Regeln erstellt sind!), sind die, die man selbst erstellt hat.

     

    Es ist mir selber auch schon passiert und man muß immer

    dreimal gucken und 5 mal um die Ecke denken. Daher gehen viele

    Bestücker ganz einfach intuitiv nach der Schriftrichtung und bei

    allen anderen mir bekannten Cad funktioniert das auch. Jedenfall habe

    ich noch nie ein DIL-IC gesehen, welches verkehrt bedruckt gewesen

    wäre. Verkehrt bestückte wohl. Das Argument der Bestücker: Im

    Bestückungsplan steht die Bezeichnung ja auch falsch drauf, ich habe

    also richtig bestückt.

     

    Ausrede. In technischen Zeichnungen steht niemals die Schrift auf dem

    Kopf, egal wie herum ein Bauteil einzubauen (oder selbst beschriftet)

    ist. Zeichnungen sind immer von vorn oder rechts zu lesen.

    (Noch ein Argument, den Dienstleister zu wechseln...)

     

    Wo kann man einstellen, daß die Rotation der Schrift "auf den Kopf"

    funktioniert. Dieses Problem gilt auch für Schriften im Kupfer, wenn

    z. Bsp. ein Nutzen kopiert wird und dieser dabei um 90 Grad gedreht

    wird. Eine Cu-Schrift steht dann möglicherweise auf dem Kopf, was

    beim setzen von Nutzen in einem Gerber Editor nicht passiert wäre.

     

    Und genau dafür gibt es das Spin-Flag beim Rotieren.

    HELP ROTATE erwähnt es und verweist auf HELP ADD. Dort siehe "Orientierung".

     

    (Gerade beim Anordnen von Nutzen verwende ich das auch häufig.)

     

    Viel Erfolg,

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Habe das gleiche Problem beim Erstellen der Fertigungsnutzen.

    Beim duplizieren und drehen der Schaltung um 180° werden die Beschriftungen nicht mit rotiert. Das führt dazu, dass man jede Beschriftung sowie den gesamten Bestückungsdruck kontrollieren muss. Das ist nicht akzeptabel.

    Gibt es eine Option, die dieses Verhalten verhindert?

     

    Gruß, Oliver S.

    ISLE GmbH, Ilmenau.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Oliver Schumann schrieb:

    Habe das gleiche Problem beim Erstellen der Fertigungsnutzen. Beim

    duplizieren und drehen der Schaltung um 180° werden die

    Beschriftungen nicht mit rotiert. Das führt dazu, dass man jede

    Beschriftung sowie den gesamten Bestückungsdruck kontrollieren muss.

    Das ist nicht akzeptabel. Gibt es eine Option, die dieses Verhalten

    verhindert?

     

    Wie ich schon schrieb: SPIN-Flag nutzen (jedenfalls im Board).

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 01.02.2013 14:52, schrieb Tilmann Reh:

    Oliver Schumann schrieb:

     

    >> Durch Änderung der Ausrichtung der Textobjekte (Ursprung nach unten

    >> links) und setzen des Spin-Flag's wurde der Text nach dem drehen

    >> korrekt dargestellt. Wei kann man bei mehreren Objekten auf einmal

    >> das SpinFlag setzen?

     

    Kommandozeile:

    ROT SR0 <click> <click> <click> ...

    (Oder ggf. auch rechtsmausig auf Gruppe anwenden.)

     

    Tilmann

     

    Mit Gruppe geht nicht, weil dann die Gruppe als GROUP rotiert wird!

     

    Aber das ULP im Anhang kann das. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.3 availabe now!

     

    Attachments:
    spin-all.zip
    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Oliver Schumann schrieb:

     

    Durch Änderung der Ausrichtung der Textobjekte (Ursprung nach unten

    links) und setzen des Spin-Flag's wurde der Text nach dem drehen

    korrekt dargestellt. Wei kann man bei mehreren Objekten auf einmal

    das SpinFlag setzen?

     

    Kommandozeile:

    ROT SR0  ...

    (Oder ggf. auch rechtsmausig auf Gruppe anwenden.)

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Oliver Schumann schrieb:

     

    Durch Änderung der Ausrichtung der Textobjekte (Ursprung nach unten

    links) und setzen des Spin-Flag's wurde der Text nach dem drehen

    korrekt dargestellt. Wei kann man bei mehreren Objekten auf einmal

    das SpinFlag setzen?

     

    Kommandozeile:

    ROT SR0  ...

    (Oder ggf. auch rechtsmausig auf Gruppe anwenden.)

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 01.02.2013 14:52, schrieb Tilmann Reh:

    Oliver Schumann schrieb:

     

    >> Durch Änderung der Ausrichtung der Textobjekte (Ursprung nach unten

    >> links) und setzen des Spin-Flag's wurde der Text nach dem drehen

    >> korrekt dargestellt. Wei kann man bei mehreren Objekten auf einmal

    >> das SpinFlag setzen?

     

    Kommandozeile:

    ROT SR0 <click> <click> <click> ...

    (Oder ggf. auch rechtsmausig auf Gruppe anwenden.)

     

    Tilmann

     

    Mit Gruppe geht nicht, weil dann die Gruppe als GROUP rotiert wird!

     

    Aber das ULP im Anhang kann das. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.3 availabe now!

     

    Attachments:
    spin-all.zip