Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Null-Ohm Widerstand SMD in einseitigem board
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Suggested Answer
  • Replies 14 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2535 views
  • Users 0 members are here
  • eagle
  • smd
  • widerstand
Related

Null-Ohm Widerstand SMD in einseitigem board

e14 Contributor
e14 Contributor over 12 years ago

Hallo am Sonntag,

 

bei einem einseitigen SMD-Board möchte ich gerne Null-Ohm Widerstände als Leiterbahnbrücke / Kreuzung verwenden.

 

Wie kann man den 0-Ohm Widerstand beim routen wie eine Leiterbahn einbinden? In welcher Lib gibts den 0-Ohm Wid schon?

 

Anderer Trick? Ich möchte nicht mit vias arbeiten, die als SMD-Pad ausgebildet werden und bei denen der bottom-layer ignoriert wird.

 

Freue mich auf die Antworten.

 

Grüße

 

Reinhold

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago

    Am 23.02.2014 14:47, schrieb Reinhold Ruf:

    Hallo am Sonntag,

     

    bei einem einseitigen SMD-Board möchte ich gerne Null-Ohm Widerstände

    als Leiterbahnbrücke / Kreuzung verwenden.

     

    Wie kann man den 0-Ohm Widerstand beim routen wie eine Leitebahn

    einbinden? In welcher Lib gibts den 0-Ohm Wid schon?

     

    Anderer Trick? Ich möchte nicht mit vias arbeiten, die als SMD-Pad

    ausgebildet werden und bei denen der bottom-layer ignoriert wird.

     

    Freue mich auf die Antworten.

     

    Grüße

     

    Reinhold

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/104595

     

     

    Anbei ein Beispiel einer Brücken-LBR (0 Ohm).

    Beachten sie in Deviceset unter CONNECT die Option ANY.

     

    Lesen Sie dazu auch unter   ..\doc\manual_de.pdf

    Kapitel 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt (Seite 266)

     

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Danke Herr Zaffran für die Hinweise, aber die Brücken-lbr kann ich nicht finden. Auch nicht als Anlage. Zitat: "Anbei ein Beispiel einer Brücken-LBR (0 Ohm)"

     

    So sieht meine Lösung bei einem kleinen Beispiel (astabile Kippstufe) ausimage

    Die 0-Ohm Wid sind R10 bis R12, die 0-Ohm macht dann ein SMD 1206. Das board wird nur mit top-layer und pads gfertigt. Vias und bottom werden nicht verwendet. Board ist handroutet. Der AR will nicht immer durch die 1206 Wid tauchen.

     

    Freundliche Grüße

    Reinhold Ruf

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Danke Herr Zaffran für die Hinweise, aber die Brücken-lbr kann ich nicht finden. Auch nicht als Anlage. Zitat: "Anbei ein Beispiel einer Brücken-LBR (0 Ohm)"

     

    So sieht meine Lösung bei einem kleinen Beispiel (astabile Kippstufe) ausimage

    Die 0-Ohm Wid sind R10 bis R12, die 0-Ohm macht dann ein SMD 1206. Das board wird nur mit top-layer und pads gfertigt. Vias und bottom werden nicht verwendet. Board ist handroutet. Der AR will nicht immer durch die 1206 Wid tauchen.

     

    Freundliche Grüße

    Reinhold Ruf

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 24.02.2014 14:58, schrieb Reinhold Ruf:

    Danke Herr Zaffran für die Hinweise, aber die Brücken-lbr kann ich nicht

    finden. Auch nicht als Anlage. Zitat: "Anbei ein Beispiel einer

    Brücken-LBR (0 Ohm)"

     

    Das liegt daran, daß sie nicht das Original unserer NewsGroup benutzen,

    sondern über die Kopie (das Forum von elelemt14), das leider nicht

    sauber synchronisiert ist, und immer wieder Anhänge in beide Richtungen

    nicht überträgt. image  Lesen Sie dazu bitte die Anmerkung unten ***

     

     

    So sieht meine Lösung bei einem kleinen Beispiel (astabile Kippstufe)

    aus

     

    Leider überträgt das Forum von element14 den Anhang nicht auf unsere

    NewsGroup. image siehe ***

    Zudem wäre es besser das Board selbst anzuhängen, da man dann auch

    gleich die DRC- und AR-Parameter sehen kann.

     

     

    Die 0-Ohm Wid sind R10 bis R12, die 0-Ohm macht dann ein SMD 1206. Das

    board wird nur mit top-layer und pads gfertigt. Vias und bottom werden

    nicht verwendet. Board ist handroutet. Der AR will nicht immer durch die

    1206 Wid tauchen.

     

    Sie müssen für den AR die Parameter entsprechend setzen.

    GRID, DRC-Clearance, CLASSen .... dann kann er auch durch

    0805 und kleiner.

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!