Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Gateswap
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 16 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2714 views
  • Users 0 members are here
  • eagle
  • gateswap
  • append
Related

Gateswap

e14 Contributor
e14 Contributor over 12 years ago

Hallo zusammen,

 

mir ist aufgefallen, dass man bei Bauteilen, die mehrere Pads an einem Pin angeschlossen haben, kein Gateswap machen kann.

 

Ein Beispiel dazu: Ein Mosfet FDS6890 beinhaltet zwei n-ch Mosfets. Deshalb lege ich ein Device mit zwei Mosfets an und verbinde diese zu einem SO8 Package. Beim SO8 Package ist PIN5 und PIN6 das Drain vom ersten n-ch Mosfet und PIN7 und PIN8 das Drain von dem anderen Mosfet. D.h. ich verbinde jeweils diese Pins mit 'Append' miteinander. (Swap-Level von den jeweiligen Symbolen stelle ich natürlich auf 1) Im Schaltplan platziere ich dann diese beiden Gates. Wenn ich nun diese beiden Gates mit 'Gateswap' tauschen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung: "Kann Gatter 'Q1A' nicht tauschen, da der Pin 'D' an mehrere Pads angeschlossen ist."

 

Gibt es einen Grund, warum dies verhindert wird?

Bzw. wenn die Gates unterschiedlich viele Pads an einem Pin haben, würde ich das eventuell verstehen, aber wenn die Gates gleich viele Pads an den Pins haben, dann würde ich mir wünschen, dass man diese auch vertauschen kann...

 

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten...

 

Grüße...

 

P.S.: Wir benutzen momentan Eagle 6.4.0.

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago

    Am 22.05.2014 11:09, schrieb Sergej Reisch:

    Hallo zusammen,

     

    mir ist aufgefallen, dass man bei Bauteilen, die mehrere Pads an einem

    Pin angeschlossen haben, kein Gateswap machen kann.

     

    Ein Beispiel dazu: Ein Mosfet FDS6890 beinhaltet zwei n-ch Mosfets.

    Deshalb lege ich ein Device mit zwei Mosfets an und verbinde diese zu

    einem SO8 Package. Beim SO8 Package ist PIN5 und PIN6 das Drain vom

    ersten n-ch Mosfet und PIN7 und PIN8 das Drain von dem anderen Mosfet.

    D.h. ich verbinde jeweils diese Pins mit 'Append' miteinander.

    (Swap-Level von den jeweiligen Symbolen stelle ich natürlich auf 1) Im

    Schaltplan platziere ich dann diese beiden Gates. Wenn ich nun diese

    beiden Gates mit 'Gateswap' tauschen möchte, bekomme ich eine

    Fehlermeldung: "Kann Gatter 'Q1A' nicht tauschen, da der Pin 'D' an

    mehrere Pads angeschlossen ist."

     

    Gibt es einen Grund, warum dies verhindert wird?

    Bzw. wenn die Gates unterschiedlich viele Pads an einem Pin haben, würde

    ich das eventuell verstehen, aber wenn die Gates gleich viele Pads an

    den Pins haben, dann würde ich mir wünschen, dass man diese auch

    vertauschen kann...

     

    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten...

     

    Grüße...

     

    P.S.: Wir benutzen momentan Eagle 6.4.0.

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/113602

     

     

    Die Drains des ersten Transistors müssen z.B. swaplevel 1, die anderen

    swaplevel 2 haben.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Vielleicht ist es nicht ganz klar von mir beschrieben worden. Villeicht habe ich auch nicht ganz verstanden, was Sie meinen.

    Es ist ein Symbol, welches zwei Mal in das Device hinzugefügt worden ist (weil es ja auch 2 einzelne Transistoren in diesem Package drin sind). Im angehängten Bild, sieht man vielleicht, wie ich es meine.

    Beide Symbole sind mit gleichem Swaplevel, damit man diese tauschen kann. Die einzelnen Pins des Symbols sind mit swaplevel 0 definiert, weil man zB. ein Drain nicht mit Source tauschen kann.

    Man kann hier leider nicht ein Drain mit einem Swaplevel belegen und ein anderes mit einem anderen, weil das ja ein und dasselbe Symbol ist.

    image

    Wenn man das Device (wie im Bild) im Schaltplan platziert, dann erscheint der Fehler, wie im ersten Beitrag bereits geschrieben...

     

    Grüße..

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 22.05.2014 14:33, schrieb Sergej Reisch:

    Vielleicht ist es nicht ganz klar von mir beschrieben worden. Villeicht

    habe ich auch nicht ganz verstanden, was Sie meinen.

    Es ist ein Symbol, welches zwei Mal in das Device hinzugefügt worden ist

    (weil es ja auch 2 einzelne Transistoren in diesem Package drin sind).

    Im angehängten Bild, sieht man vielleicht, wie ich es meine.

    Beide Symbole sind mit gleichem Swaplevel, damit man diese tauschen

    kann. Die einzelnen Pins des Symbols sind mit swaplevel 0 definiert,

    weil man zB. ein Drain nicht mit Source tauschen kann.

    Man kann hier leider nicht ein Drain mit einem Swaplevel belegen und ein

    anderes mit einem anderen, weil das ja ein und dasselbe Symbol ist.

     

    Wenn man das Device (wie im Bild) im Schaltplan platziert, dann

    erscheint der Fehler, wie im ersten Beitrag bereits geschrieben...

     

    Grüße..

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/113613

     

     

    Die Drains bestehen jeweils aus 2 Pins und liegen nebeneinander.

    Das ist auf dem Bild übrinx falsch. Lt. meinem DB ist Pin1 = S,

    Pin2 = G, Pin78 = D für den ersten FET. Warum man jetzt 78 swappen

    will ist mir ein Rätsel. Aber sei es drum. Für den zweiten FET kann man

    dann nicht das SELBE Symbol nehmen, sondern muss ein ähnliches

    hinzufügen, bei dem die Drains einen anderen swaplevel haben als die

    Drains des ersten FET. Also die Drains an PIN 7+8 z.B. swaplevel 1 und

    die Drains an Pin 5+6 swaplevel 2.

    Lt. dem Bild sind beide Drains mit Pin 2 verbunden, kann imo nicht so

    ganz stimmen.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 22.05.2014 14:33, schrieb Sergej Reisch:

    Vielleicht ist es nicht ganz klar von mir beschrieben worden. Villeicht

    habe ich auch nicht ganz verstanden, was Sie meinen.

    Es ist ein Symbol, welches zwei Mal in das Device hinzugefügt worden ist

    (weil es ja auch 2 einzelne Transistoren in diesem Package drin sind).

    Im angehängten Bild, sieht man vielleicht, wie ich es meine.

    Beide Symbole sind mit gleichem Swaplevel, damit man diese tauschen

    kann. Die einzelnen Pins des Symbols sind mit swaplevel 0 definiert,

    weil man zB. ein Drain nicht mit Source tauschen kann.

    Man kann hier leider nicht ein Drain mit einem Swaplevel belegen und ein

    anderes mit einem anderen, weil das ja ein und dasselbe Symbol ist.

     

    Wenn man das Device (wie im Bild) im Schaltplan platziert, dann

    erscheint der Fehler, wie im ersten Beitrag bereits geschrieben...

     

    Grüße..

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/113613

     

     

    Die Drains bestehen jeweils aus 2 Pins und liegen nebeneinander.

    Das ist auf dem Bild übrinx falsch. Lt. meinem DB ist Pin1 = S,

    Pin2 = G, Pin78 = D für den ersten FET. Warum man jetzt 78 swappen

    will ist mir ein Rätsel. Aber sei es drum. Für den zweiten FET kann man

    dann nicht das SELBE Symbol nehmen, sondern muss ein ähnliches

    hinzufügen, bei dem die Drains einen anderen swaplevel haben als die

    Drains des ersten FET. Also die Drains an PIN 7+8 z.B. swaplevel 1 und

    die Drains an Pin 5+6 swaplevel 2.

    Lt. dem Bild sind beide Drains mit Pin 2 verbunden, kann imo nicht so

    ganz stimmen.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 26.05.2014 11:23, schrieb Sergej Reisch:

    Am 26.05.2014 10:58, schrieb A. Zaffran:

    Ist an die Entwicklung weitergegeben.

    Super, wenn es dann behoben wird.

    Ich markiere mal das Thema als beantwortet.

     

    Viele Grüße...

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/114092

     

     

     

     

    Kurzer Nachtrag:

    Derzeit (EAGLE V6) ist es so, dass der Pinswap bei Bauteilen mit

    Pins, die an mehreren Pads angeschlossen sind, nur möglich ist,

    solange kein Layout erzeugt wurde. Sobald das Board exisitert,

    ist der Pinswap nicht mehr möglich.

    Ob, und wenn ja, wie und wann es hier eine gute Lösung geben wird,

    ist derzeit noch offen.

     

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/training/faq/

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 26.05.2014 10:58, schrieb A. Zaffran:

    Ist an die Entwicklung weitergegeben.

    Super, wenn es dann behoben wird.

    Ich markiere mal das Thema als beantwortet.

     

    Viele Grüße...

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Am 26.05.2014 10:17, schrieb René König:

    Am 26.05.2014 09:19, schrieb A. Zaffran:

    Senden sie mir doch mal ihre LBR.

     

    Gehen Sie ganz einfach so vor, wie ich es Ihnen bereits am Freitag

    gesagt habe. Es gibt keinen Grund, dass Ihnen die Anwender noch weitere

    Libraries zukommen lassen. Davon wird es nicht besser.

     

    Also: Öffnen Sie Ihr eigenes Schematic 'gateswap-beispiel.sch' vom

    23.05, 10:36 und geben "BOARD" ein. Die Abfrage, ob ein neues Board

    erzeugt werden soll oder nicht, bestätigen Sie bitte mit "Ja". Wechseln

    Sie nun zurück ins Schematic und versuchen den Gateswap erneut. Das

    funktioniert nicht. Und wenn Sie jetzt noch die zugehörige LBR benötigen

    aber nicht mehr haben, können Sie diese direkt aus der Zeichnung

    exportieren.

     

     

    Tatsächlich, am 23.05. hat es anstandslos geklappt,

    das Gate A war oberhalb von Gate B, und ich konnte es

    tauschen.

    Ich habe den Grund gefunden, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur

    den SCH, jetzt mit BRD kommt besagte Fehlermeldung.

     

    Ist an die Entwicklung weitergegeben.

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 26.05.2014 09:19, schrieb A. Zaffran:

    Senden sie mir doch mal ihre LBR.

     

    Gehen Sie ganz einfach so vor, wie ich es Ihnen bereits am Freitag

    gesagt habe. Es gibt keinen Grund, dass Ihnen die Anwender noch weitere

    Libraries zukommen lassen. Davon wird es nicht besser.

     

    Also: Öffnen Sie Ihr eigenes Schematic 'gateswap-beispiel.sch' vom

    23.05, 10:36 und geben "BOARD" ein. Die Abfrage, ob ein neues Board

    erzeugt werden soll oder nicht, bestätigen Sie bitte mit "Ja". Wechseln

    Sie nun zurück ins Schematic und versuchen den Gateswap erneut. Das

    funktioniert nicht. Und wenn Sie jetzt noch die zugehörige LBR benötigen

    aber nicht mehr haben, können Sie diese direkt aus der Zeichnung

    exportieren.

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 24.05.2014 13:01, schrieb Sergej Reisch:

    Hallo,

     

    da stimme ich René zu.

     

    Ich habe das jetzt zu Hause mit der 6.5.4 beta - light version

    ausprobiert (auch mit Ihrer FDS6890A.lbr). Ohne Board funktioniert es,

    sobald aber das Board erzeugt wird, geht es wieder nicht. Die

    Fehlermeldung ist die selbe, wie im ersten Beitrag beschrieben.

     

    Senden sie mir doch mal ihre LBR.

     

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo,

     

    da stimme ich René zu.

     

    Ich habe das jetzt zu Hause mit der 6.5.4 beta - light version ausprobiert (auch mit Ihrer FDS6890A.lbr). Ohne Board funktioniert es, sobald aber das Board erzeugt wird, geht es wieder nicht. Die Fehlermeldung ist die selbe, wie im ersten Beitrag beschrieben.

     

    Grüße...

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo!

     

    Am 23.05.2014 10:36, schrieb A. Zaffran:

    Ich kann hier einen GATESWAP durchführen, anbei der SCH.

     

    Erzeugen Sie bitte mal ein Board aus Ihrem Schematic und probieren Sie

    den GATESWAP noch einmal -> Fehlermeldung.

     

    Gruß,

    René

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Am 23.05.2014 10:28, schrieb René König:

    Hallo!

     

    Am 23.05.2014 10:16, schrieb A. Zaffran:

    Anbei ein Beispiel einer LBR wie der Pinswap funktioniert,

     

    Entschuldigung, wen interessiert das? Hier ist die Rede von GATESWAP,

    und so steht es auch klar im Betreff. Das funktioniert mit Ihrer LBR

    nicht, ich bekomme hier weiterhin die im OP zitierte Fehlermeldung.

     

    Gruß,

    René

     

     

    Danke für den Hinweis René,

    ich war auch auf dem Pinswap Trip image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo!

     

    Am 23.05.2014 10:36, schrieb A. Zaffran:

    Entschuldigung, war ein Tippfehler, sollte GateSwap lauten.

    Ich kann hier einen GATESWAP durchführen, anbei der SCH.

     

    Damit funktioniert es tatsächlich.

     

    Allerdings benutzt der Anwender noch 6.4.0, hier wäre die V6.5.4

    (Beta) die bessere Wahl. image

    <http://www.cadsoft.de/betatest/>

     

    Mit der 6.5.4 und der LBR aus Ihrem vorherigen Beitrag in einem

    existierenden Plan funktioniert es nicht.

     

    Gruß,

    René

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Am 23.05.2014 10:28, schrieb René König:

    Hallo!

     

    Am 23.05.2014 10:16, schrieb A. Zaffran:

    Anbei ein Beispiel einer LBR wie der Pinswap funktioniert,

     

    Entschuldigung, wen interessiert das? Hier ist die Rede von GATESWAP,

    und so steht es auch klar im Betreff. Das funktioniert mit Ihrer LBR

    nicht, ich bekomme hier weiterhin die im OP zitierte Fehlermeldung.

     

    Gruß,

    René

     

    Entschuldigung, war ein Tippfehler, sollte GateSwap lauten.

    Ich kann hier einen GATESWAP durchführen, anbei der SCH.

     

    Allerdings benutzt der Anwender noch 6.4.0, hier wäre die V6.5.4

    (Beta) die bessere Wahl. image

    <http://www.cadsoft.de/betatest/>

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!