Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Gateswap
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 16 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2714 views
  • Users 0 members are here
  • eagle
  • gateswap
  • append
Related

Gateswap

e14 Contributor
e14 Contributor over 12 years ago

Hallo zusammen,

 

mir ist aufgefallen, dass man bei Bauteilen, die mehrere Pads an einem Pin angeschlossen haben, kein Gateswap machen kann.

 

Ein Beispiel dazu: Ein Mosfet FDS6890 beinhaltet zwei n-ch Mosfets. Deshalb lege ich ein Device mit zwei Mosfets an und verbinde diese zu einem SO8 Package. Beim SO8 Package ist PIN5 und PIN6 das Drain vom ersten n-ch Mosfet und PIN7 und PIN8 das Drain von dem anderen Mosfet. D.h. ich verbinde jeweils diese Pins mit 'Append' miteinander. (Swap-Level von den jeweiligen Symbolen stelle ich natürlich auf 1) Im Schaltplan platziere ich dann diese beiden Gates. Wenn ich nun diese beiden Gates mit 'Gateswap' tauschen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung: "Kann Gatter 'Q1A' nicht tauschen, da der Pin 'D' an mehrere Pads angeschlossen ist."

 

Gibt es einen Grund, warum dies verhindert wird?

Bzw. wenn die Gates unterschiedlich viele Pads an einem Pin haben, würde ich das eventuell verstehen, aber wenn die Gates gleich viele Pads an den Pins haben, dann würde ich mir wünschen, dass man diese auch vertauschen kann...

 

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten...

 

Grüße...

 

P.S.: Wir benutzen momentan Eagle 6.4.0.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo!

     

    Am 23.05.2014 10:16, schrieb A. Zaffran:

    Anbei ein Beispiel einer LBR wie der Pinswap funktioniert,

     

    Entschuldigung, wen interessiert das? Hier ist die Rede von GATESWAP,

    und so steht es auch klar im Betreff. Das funktioniert mit Ihrer LBR

    nicht, ich bekomme hier weiterhin die im OP zitierte Fehlermeldung.

     

    Gruß,

    René

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 22.05.2014 16:46, schrieb Sergej Reisch:

    Das Bild ist richtig. Das ist die Darstellung von Eagle, wenn man

    mehrere Pads an einen Pin anschließt. Die "7" steht für den niedrigsten

    pin und "*2" heißt, dass es zwei Pads auf diesen Pin angeschlossen sind.

    Wenn man 3 Pads auf diesen Pin legt, dann würde "7*3" drinstehen (siehe

    auch Kapitel 8.4 im Manual von Eagle.). Man kann bei Eagle auch keine

    zwei Pins auf einen Pad legen, nur andersherum (zwei oder mehrere Pads

    auf einen Pin).

    Swapen will ich auch nicht Pin 7 mit 8, sondern das Gate A mit B, also

    Transistor 1 mit 2.

     

    Anbei ein Beispiel einer LBR wie der Pinswap funktioniert,

    allerdings sollte man dazu auch die aktuelle Version 6.5.4 (Beta)

    benutzen. image

    <http://www.cadsoft.de/betatest/>

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!

     

    Attachments:
    FDS6890A.zip
    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Die Drains bestehen jeweils aus 2 Pins und liegen nebeneinander.

    Das ist auf dem Bild übrinx falsch. Lt. meinem DB ist Pin1 = S,

    Pin2 = G, Pin78 = D für den ersten FET. Warum man jetzt 78 swappen

    will ist mir ein Rätsel. Aber sei es drum. Für den zweiten FET kann man

    dann nicht das SELBE Symbol nehmen, sondern muss ein ähnliches

    hinzufügen, bei dem die Drains einen anderen swaplevel haben als die

    Drains des ersten FET. Also die Drains an PIN 7+8 z.B. swaplevel 1 und

    die Drains an Pin 5+6 swaplevel 2.

    Lt. dem Bild sind beide Drains mit Pin 2 verbunden, kann imo nicht so

    ganz stimmen.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

    Das Bild ist richtig. Das ist die Darstellung von Eagle, wenn man mehrere Pads an einen Pin anschließt. Die "7" steht für den niedrigsten pin und "*2" heißt, dass es zwei Pads auf diesen Pin angeschlossen sind. Wenn man 3 Pads auf diesen Pin legt, dann würde "7*3" drinstehen (siehe auch Kapitel 8.4 im Manual von Eagle.). Man kann bei Eagle auch keine zwei Pins auf einen Pad legen, nur andersherum (zwei oder mehrere Pads auf einen Pin).

    Swapen will ich auch nicht Pin 7 mit 8, sondern das Gate A mit B, also Transistor 1 mit 2.

     

    Grüße...

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 22.05.2014 14:33, schrieb Sergej Reisch:

    Vielleicht ist es nicht ganz klar von mir beschrieben worden. Villeicht

    habe ich auch nicht ganz verstanden, was Sie meinen.

    Es ist ein Symbol, welches zwei Mal in das Device hinzugefügt worden ist

    (weil es ja auch 2 einzelne Transistoren in diesem Package drin sind).

    Im angehängten Bild, sieht man vielleicht, wie ich es meine.

    Beide Symbole sind mit gleichem Swaplevel, damit man diese tauschen

    kann. Die einzelnen Pins des Symbols sind mit swaplevel 0 definiert,

    weil man zB. ein Drain nicht mit Source tauschen kann.

    Man kann hier leider nicht ein Drain mit einem Swaplevel belegen und ein

    anderes mit einem anderen, weil das ja ein und dasselbe Symbol ist.

     

    Wenn man das Device (wie im Bild) im Schaltplan platziert, dann

    erscheint der Fehler, wie im ersten Beitrag bereits geschrieben...

     

    Grüße..

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/113613

     

     

    Die Drains bestehen jeweils aus 2 Pins und liegen nebeneinander.

    Das ist auf dem Bild übrinx falsch. Lt. meinem DB ist Pin1 = S,

    Pin2 = G, Pin78 = D für den ersten FET. Warum man jetzt 78 swappen

    will ist mir ein Rätsel. Aber sei es drum. Für den zweiten FET kann man

    dann nicht das SELBE Symbol nehmen, sondern muss ein ähnliches

    hinzufügen, bei dem die Drains einen anderen swaplevel haben als die

    Drains des ersten FET. Also die Drains an PIN 7+8 z.B. swaplevel 1 und

    die Drains an Pin 5+6 swaplevel 2.

    Lt. dem Bild sind beide Drains mit Pin 2 verbunden, kann imo nicht so

    ganz stimmen.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest

    Vielleicht ist es nicht ganz klar von mir beschrieben worden. Villeicht habe ich auch nicht ganz verstanden, was Sie meinen.

    Es ist ein Symbol, welches zwei Mal in das Device hinzugefügt worden ist (weil es ja auch 2 einzelne Transistoren in diesem Package drin sind). Im angehängten Bild, sieht man vielleicht, wie ich es meine.

    Beide Symbole sind mit gleichem Swaplevel, damit man diese tauschen kann. Die einzelnen Pins des Symbols sind mit swaplevel 0 definiert, weil man zB. ein Drain nicht mit Source tauschen kann.

    Man kann hier leider nicht ein Drain mit einem Swaplevel belegen und ein anderes mit einem anderen, weil das ja ein und dasselbe Symbol ist.

    image

    Wenn man das Device (wie im Bild) im Schaltplan platziert, dann erscheint der Fehler, wie im ersten Beitrag bereits geschrieben...

     

    Grüße..

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 12 years ago

    Am 22.05.2014 11:09, schrieb Sergej Reisch:

    Hallo zusammen,

     

    mir ist aufgefallen, dass man bei Bauteilen, die mehrere Pads an einem

    Pin angeschlossen haben, kein Gateswap machen kann.

     

    Ein Beispiel dazu: Ein Mosfet FDS6890 beinhaltet zwei n-ch Mosfets.

    Deshalb lege ich ein Device mit zwei Mosfets an und verbinde diese zu

    einem SO8 Package. Beim SO8 Package ist PIN5 und PIN6 das Drain vom

    ersten n-ch Mosfet und PIN7 und PIN8 das Drain von dem anderen Mosfet.

    D.h. ich verbinde jeweils diese Pins mit 'Append' miteinander.

    (Swap-Level von den jeweiligen Symbolen stelle ich natürlich auf 1) Im

    Schaltplan platziere ich dann diese beiden Gates. Wenn ich nun diese

    beiden Gates mit 'Gateswap' tauschen möchte, bekomme ich eine

    Fehlermeldung: "Kann Gatter 'Q1A' nicht tauschen, da der Pin 'D' an

    mehrere Pads angeschlossen ist."

     

    Gibt es einen Grund, warum dies verhindert wird?

    Bzw. wenn die Gates unterschiedlich viele Pads an einem Pin haben, würde

    ich das eventuell verstehen, aber wenn die Gates gleich viele Pads an

    den Pins haben, dann würde ich mir wünschen, dass man diese auch

    vertauschen kann...

     

    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten...

     

    Grüße...

     

    P.S.: Wir benutzen momentan Eagle 6.4.0.

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/113602

     

     

    Die Drains des ersten Transistors müssen z.B. swaplevel 1, die anderen

    swaplevel 2 haben.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
<