Toujours le même problème et ce alors que j'ai passé des dizaines d'heures à en touver la cquse Ça ne doit pas être Soft mais plutôt hard au niveau du 'bios vidéo...'
Je crois que je vais le renvoyer en garantie en janvier. J'en ai marre de tester toutes les options du config.txt sans succès, de réinstaller la Raspbian à chaque version. J'aimerai bien l'utiliser normalement,
I.K
Avez-vous essayé config.txt avec "hdmi_safe=1"? Ça doit faire résolution VGA = 640x480. Si la résolution reste 1280x720 je me demande si config.txt est dans la SDcard partition FAT où le BCM2835 le cherche. Est config.txt visible avec Microsoft Windows? Le Wiki RasPi a des conseils pour éditer config.txt ici.
Try reading this post and following the instructions there:
http://www.element14.com/community/thread/18205?tstart=0
Essayez de lire ce post et en suivant les instructions là-bas:
Bonjour John,
Je vous remercie de votre réponse, mais en effet j'avais déjà essayé cette
option.
J'ai bien la première partition qui est montée dans /boot qui est de type
W95 FAT32, le fichier de config étant bien /boot/config.txt. J'ai même
booté sous windows7 pour rajouter l'option
"hdmi_safe=1" <http://elinux.org/RPi_config.txt#Video_mode_options>, je
n'ai pas touché aux autres.
Si je fais un tvservice -s j'ai bien un mode de 1280x720 @ 60Hz alors que
je devrais être en 640 x 480 et fbset done un mode de "1184x624".
Comme je l'ai écrit j'avais bien l'affichage qui s'adaptait automatiquement
(ça a bien marché pdt 5 ou 10 boot je crois) puis c'est bloqué depuis sans
aucune modification du config.txt. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un
pb hard.
Cordialement,
Ivain.
2012/12/19 johnbeetem <messages@element14.com>
**
image: element14<http://www.element-14.com?CMP=e14notificationemail_header> Re: Issue with graphic output: stuck with : HPD high|DVI mode|1280x720 @
60Hz created by John Beetem<http://www.element14.com/community/people/johnbeetem>in
Raspberry Pi - View the full discussion<http://www.element14.com/community/message/66209#66209/l/re-issue-with-graphic-output-stuck-with-hpd-highdvi-mode1280x720-60hz>
Très bizarre. Avez-vous essayé un autre SDcard? Il y a des classes de SDcard que le RasPi n'aime pas. C'est guère probable -- si le SoC ne peut pas lire config.txt, c'est improbable qu'il puisse lire les plus grands fichiers sans erreur. Mais c'est quelque choise à essayer si vous ne l'avez pas déjà fait.
Pouvez-vous nous montrer le contenu de config.txt? Peut-être quelqu'un ici peut voir une erreur.
Honnêtement le config.txt est bien pris en compte par le SOC car les
options comme 'l'overscan' font leur effet. J'avais plusieurs carte SD qui
fonctionnaient très bien, le Raspberry-Pi trouvait très bien la résolution
d'un 19" et d'un 24" tous deux branchés en DVI, aucun soucis après
ajustement de l'overscan, et suite au problème ces mêmes cartes étaient
elles aussi bloquées à une résolution de 1280x720p @60Hz. Par la suite j'ai
réinstallé les dernières RaspBian sur ces cartes. Ce qui est bizarre c'est
que le SOC ne me donne plus l'EDID de ces écrans. Ces mêmes écrans n'ont
aucun pb avec d'autres PC. Sous G/Debian j'arrive bien à récupérer leur
EDID par exemple. Le tvservice -m DMT/CEA ne donne pas de mode disponible
(peut-être car se sont des moniteurs et non des TV) j'ai forcé le
hdmi_group et hdmi_mode mais sans succès. La commande 'hdmi_drive=2' n'a
pas donné de résultat car elle force un mode de l'HDMI pour TV.
Pour répondre à votre question concernant le config.txt, j'ai essayé avec
un fichier vide. L'option hdmi_safe n'a pas d’incidence. Actuellement il
n'y a que 'overscan=1' dans mon fichier de conf et le turbo dynamique placé
avec les options par défaut de raspi-config.
Voilà, c'est vraiment très bizarre... J'espère que je trouverai une
solution car je vais bientôt investir dans une TV full HD est là je vais
voir la différence si je reste bloqué en 1280x720p....
En tous cas merci pour les réponses.
Cordialement,
Ivain.
2012/12/19 johnbeetem <messages@element14.com>
**
image: element14<http://www.element-14.com?CMP=e14notificationemail_header> Re: Issue with graphic output: stuck with : HPD high|DVI mode|1280x720 @
60Hz created by John Beetem<http://www.element14.com/community/people/johnbeetem>in
Raspberry Pi - View the full discussion<http://www.element14.com/community/message/66233#66233/l/re-issue-with-graphic-output-stuck-with-hpd-highdvi-mode1280x720-60hz>
Bonsoir,
J'ai profité d'un séjour chez mes parents pour confirmer avec une TV, le problème que j'ai avec mes deux moniteurs. Donc j'ai connecté le Raspberry-Pi à une TV Sony KDL-40V4000 (full HD 1080p), et j'ai le même problème. Impossible de récupérer les modes CEA (ni DMT mais ça c'est plus normal pr une TV), impossible de 'dumper' l'EDID, sans configuration dans le config.txt ça ne marche pas, je suis en 720p. J'ai rajouté l'overscan qui est bien pris en compte. Puis j'ai forcé les modes CEA (en utilisant la réf. http://elinux.org/RPiconfig) mais je suis toujours en 720p (fbset et tvservice).
Voici le contenu de mon dernier /boot/config.txt :
disable_overscan=0
hdmi_drive=2
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
overscan_left=-18
overscan_right=-15
overscan_top=-30
overscan_bottom=-30
Voilà...
Je ne sais plus quoi essayer...
Bonnes fêtes à tous.
Bonsoir,
J'ai profité d'un séjour chez mes parents pour confirmer avec une TV, le problème que j'ai avec mes deux moniteurs. Donc j'ai connecté le Raspberry-Pi à une TV Sony KDL-40V4000 (full HD 1080p), et j'ai le même problème. Impossible de récupérer les modes CEA (ni DMT mais ça c'est plus normal pr une TV), impossible de 'dumper' l'EDID, sans configuration dans le config.txt ça ne marche pas, je suis en 720p. J'ai rajouté l'overscan qui est bien pris en compte. Puis j'ai forcé les modes CEA (en utilisant la réf. http://elinux.org/RPiconfig) mais je suis toujours en 720p (fbset et tvservice).
Voici le contenu de mon dernier /boot/config.txt :
disable_overscan=0
hdmi_drive=2
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
overscan_left=-18
overscan_right=-15
overscan_top=-30
overscan_bottom=-30
Voilà...
Je ne sais plus quoi essayer...
Bonnes fêtes à tous.
Ivain Kesteloot a écrit:
Bonsoir,
Impossible de récupérer les modes CEA (ni DMT mais ça c'est plus normal pr une TV), impossible de 'dumper' l'EDID, sans configuration dans le config.txt ça ne marche pas, je suis en 720p.
Salut,
Il me semble que vous avez essayé tout ce qu'on peut avec le logiciel. Peut-être c'est vraiment un problème du matériel. Si c'est impossible de récupérer les modes CEA ou l'EDID, peut-être le signal HDMI_SCL ou HDMI_SDA est cassé à cause d'un défaut de soudure. Il arrive q'une soudure faible peut casser après quelques heures d'opération. Si c'est le cas le meilleur est de renvoyer le RasPi.
C'est aussi possible que le câble HDMI est cassé.
Merci pour la réponse, je crois réellement que ça doit être ça vu que ça me
l'a fait assez vite. J'ai essayé plusieurs câbles HDMI avec le même
résultat. Je vais prendre contact avec le revendeur. Encore merci pour le
temps passé.
Ivain.
2012/12/22 johnbeetem <messages@element14.com>
**
image: element14<http://www.element-14.com?CMP=e14notificationemail_header> Re: Issue with graphic output: stuck with : HPD high|DVI mode|1280x720 @
60Hz created by John Beetem<http://www.element14.com/community/people/johnbeetem>in
Raspberry Pi - View the full discussion<http://www.element14.com/community/message/66348#66348/l/re-issue-with-graphic-output-stuck-with-hpd-highdvi-mode1280x720-60hz>