Raspberry Pi
  • Products
  • More
Raspberry Pi
Raspberry Pi Forum Rpi, USB-Hub, Display; Stromversorgung
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Raspberry Pi to participate - click to join for free!
Featured Articles
Announcing Pi
Technical Specifications
Raspberry Pi FAQs
Win a Pi
Raspberry Pi Wishlist
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 674 subscribers
  • Views 446 views
  • Users 0 members are here
  • raspberry
  • raspi
  • pi
  • raspberry_pi
  • raspberrypi
  • rpi
  • stromversorgung
Related

Rpi, USB-Hub, Display; Stromversorgung

Former Member
Former Member over 12 years ago

Hallo, ich habe seit einigen Wochen ein Raspberry Pi (Modell B).

Ich habe mir diesen Usb-Hub dazu gekauft: http://www.amazon.de/Hama-USB-2-0-Hub-Netzteil/dp/B003E3R1KM

Außerdem diesen Monitor: http://www.amazon.de/computer-zubeh%C3%B6r/dp/B0058S323Q

 

Nun habe ich vor, diese Teile als "Laptop" in einen Metallkoffer zu bauen, und das ganze mit einem Akku zu betreiben.

Stromaufnahmen: -Hub: 5V DC, 1200 mAh

                            -Monitor: 12V DC, ca. 400 mAh

 

ich habe mir gedacht, 10 AA Akkus (1,2V oder 8x1,5V) in einer Reihenschaltung zu verbinden und dann mit einem Transistor auf 5V zu regeln.

 

Nun stelle ich mir die Frage, ob das überhaupt möglich ist, und wie lange der 'Saft' reichen würde.

 

Danke für die Hilfe, Pascal

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 12 years ago

    Entschuldigung, die Leistungsaufnahme des Monitors beträgt ca. 666 mAh

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 11 years ago

    Hallo. dein Posting ist ja schon etwas länger her, also weiß ich nicht ob das noch aktuell ist. Falls ja kann ich dir folgendes raten:

     

    Der RPi braucht ca. 700mA. Der Hub braucht wenn er nicht in Betrieb ist (oder nur mit einem USB-Speicher-Stick oder so) kaum Strom. Ich würde für Monitor und RPi getrennte Akkus/Batterien verwenden. Einmal 4x1,2V (oder 5x1,2V + Eine Diode in Serie = ca. 5,5V) und einmal 10x1,2V. da die Stromaufnahmen ähnlich sind werden beide Akkupacks in etwa gleichzeitig leer werden. Der große Vorteil: du brauchst keinerlei Spannungsregler, Wandler oder dergleichen. Es könnte sein das die beiden Minuspole miteinander verbunden werden müssen. Bei Akkus mit 2500mAh wird dir das ca. 2-3 Stunden laufen.

     

    LG Christian