Raspberry Pi
  • Products
  • More
Raspberry Pi
Raspberry Pi Forum Fabriquer un kinect-like autonome pour mobile (Android/IOS)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Raspberry Pi to participate - click to join for free!
Featured Articles
Announcing Pi
Technical Specifications
Raspberry Pi FAQs
Win a Pi
Raspberry Pi Wishlist
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Suggested Answer
  • Replies 3 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 706 subscribers
  • Views 563 views
  • Users 0 members are here
  • smartphone
  • mobile
  • vr
  • camera
  • creation
Related

Fabriquer un kinect-like autonome pour mobile (Android/IOS)

e14 Contributor
e14 Contributor over 10 years ago

Bonjour,

 

j'aimerais lancer la fabrication d'un "kinect autonome" pour les plateformes mobiles (android et IOS si possible) dans le but d'intégrer le positionnal tracking au jeux Google cardboard.

 

voici les exigence que j'ai sur ce produit :

 

pas besoin d'être précis à l’extrême, il doit détecter la position et l'orientation des bras/avant bras, jambes, corps et tête.

 

il n'a besoin de détecter que 1 personne

 

la camera sera posé sur un endroits fixe lors de l'utilisation

 

il envoie les donnée traité au mobile, pour que le téléphone ne s'occupe que de les retranscrire dans le jeux/appli

 

la communication peut passer par le wifi ou le bluetooth.

 

Je pense acheter :

Kit Raspberry Pi Compute Module qui possède 2 entrée Webcam pour une "vue" en 3d

2 Camera pi NoIR

plusieurs LED Infra Rouge.

 

Mes questions sont les suivantes :

 

-Est-ce une idée farfelue ?

-si ça fonctionne, il est possible de fabriquer une carte qui intègre que l'essentielle en genre tout en 1 (processeur, ram, camera, led, tout ça sur une taille réduite)

 

Merci par avance de vos réponses.

 

P.S: ce n'est pas moi qui m'occuperai de ce projet mais des élève d'une école d'ingénieur.

 

Merci d'avoir lu.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • clem57
    0 clem57 over 10 years ago

    Not so much crazy, but very advanced in both hardware setup an software usage. Think this like a robot with sensors. I would also think about a cost versus a budget to keep project creep into expensive category. The Pi compute module especially. For Ben Heck show this could be easily a 3 plus episodes. Maybe a more detail plan should be tried with estimated costs.

    Good luck,

    Clem

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 10 years ago in reply to clem57

    Thank for your answer.

     

    So there is the material i have for now :

     

    1 Rapsberry Pi 2 Model B

    1 Pi camera NoIR (i have buy it because of the 90 FPS, i think that can help for tracking mouvement)

    2 IR emiter : Emetteur infrarouge (IR) Kingbright 940NM 940 nm 40 ° 5 mm - Vente Emetteur infrarouge (IR) Kingbright 940NM 940 nm 40 °…

    and some reflective tape

     

    my idea is basic for now:

     

    track the position in 3d and the orientation of the headset.

     

    i have made some mark with the reflective tape on the VR headset. (like the wiimote ans the sensor bar system)

     

    i need to try to catch the IR data from the camera (with ligth filter i think, i'll take it from an hold wiimote) and use it as a position cursor in 3d (to track only the head for now)

     

     

    Can you confirm I'm on the good way ?

     

    Regards,

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • clem57
    0 clem57 over 10 years ago in reply to e14 Contributor

    Great start! Please post periodically here so others follow this project (like me).image

    Waiting for project news,

    Clem