FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum 数字信号处理的FPGA解决方案
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 582 subscribers
  • Views 352 views
  • Users 0 members are here
  • c语言
  • fpga
  • vhdl
  • dsp
Related

数字信号处理的FPGA解决方案

Flush
Flush over 15 years ago

FPGA能为今天许多需要DSP功能的复杂应用提供快速、低成本的解决方案。不过,许多DSP工程师在传统上擅长软件开发,当涉及到硬件时他们可能就不知道该从何下手。基本上,有三种设计方法供DSP工程师加以考虑:采用知识产权(IP)进行设计、采用硬件描述语言(HDL)的传统设计方法、以及使用现在的一些
新工具把C语言编译到硬件中。

 

出于以下几个原因,你可能会考虑使用FPGA来实现DSP解决方案。首先是为了提高性能,尽管今天的DSP处理器很快,并对许多DSP应用来说很有用,但仍有一些应用要求性能再进一步提升,而FPGA提供了更高的性能。例如,FPGA可以生成一个定制硬件设计,从而控制逻辑能够在硬件中实现。工程师将不必再利用精确的时钟周期来实现控制功能。此外,通过裁减硬件架构,FPGA可以提供额外的性能。如果最重要的设计考虑因素是速度,那么可以在FPGA中设计完全并行的算法处理方案。今天,用FPGA来执行DSP功能的最常见应用之一是视频处理。其它可从FPGA的更高性能中受益的应用包括雷达、超声波和高速调制解调器等。

 

使用FPGA进行数字信号处理的另一个理由是今天的许多系统已经包含了一个FPGA,用于协议转换、胶合逻辑或一些其它系统功能。如果那个FPGA没有被完全利用,那么把 DSP功能加入其中可以为系统节约成本。而且如果标准发生改变,使用FPGA就不会有任何风险。FPGA的配置文件能够像软件那样升级,尽管它们必须被存储在系统的非易失性存储器中。

 

当用FPGA进行设计时,如果有可能,最好坚持使用定点数系统。这有几个原因。首先,所有嵌入在 FPGA中的逻辑(乘法器、累加器)已经被设计成定点运算单元,为FPGA用途而设计的大多数内核也是如此。其次,浮点的实现很复杂,而且需要规模相当大的硬件。在产品的开发成本或每单位成本中,浮点解决方案的费用过高,因而可能不值得我们这样做。最后,FPGA内部的定点格式为用户提供了足够的灵活性,因为表示一个数字的位数可以由用户选择,而且用户可以在任何需要的地方设计舍位和进位方式,从而使定点实现很实用。

 

当决定在定点实现中应该使用多少位数时,请记住每增加一位会使信噪比提高约6dB。

 

正如市面上有许多软件,而且某些软件比其它软件更适合于不同的场合一样,创建FPGA设计的方法也有许多种。第一种设计技术是使用IP核来进行设计。这是最容易的技术,因为内核已经是设计好并经过优化的。该技术通常能提供最佳的结果,因为专家在设计内核时已经针对应用和FPGA架构采用了最佳的实现方式。今天的大多数内核非常便于配置,例如,可选择并行实现、串行实现或对称操作。因此,我们很有可能找到可以满足大部分需求的内核。一些工具供应商和FPGA供应商甚至提供能够使用传统DSP系统设计软件(诸如Matlab之类的工具)来实现的内核,所以学习的过程并不是那么艰难。许多常见的内核对用户是免费的,如FIR滤波器和乘法器。更为复杂的内核通常需要许可费,在多数情况下,这是一次性费用。总而言之,如果设计人员缺乏FPGA设计经验且能以适当的价格发现适合其需要的内核,那么这种技术是最佳选择。


寻找合适的内核
然而,我们并不是总能找到一个可以满足系统特定需求的内核,或者,找到的内核只能提供设计的部分功能。在这种情况下,设计人员有必要使用一种现有的HDL语言来设计硬件。传统的HDL包括VHDL Verilog。然而,C语言也正在演变成一种HDL,而且越来越多的工具开始支持C代码的硬件综合。HDL允许你完全定制自己的设计,而且可以与IP核一起使用:IP核只是简单地被HDL代码“引用”或调用。在学习HDL时,设计人员还需要学会如何使用逻辑综合仪,它读取HDL代码并将它们映射成实际的硬件。传统的HDL,即VHDL和Verilog,有更好的支持工具,但可能要求设计人员学习新的东西。大多数DSP工程师已经懂得C语言,但软件支持不是那么强大,所以可能更难达到最优的设计性能。

 

如果已经决定用C语言作为HDL,那么重要的事情不仅是要复用已被用于DSP软件实现的C代码,而且要把它们映射到硬件中。这将产生一种非常欠优化的实现结果。设计人员希望使用一种已经熟悉的语言,只有在为了获得这种便利性时才应该采用 C语言。代码应该在实现方案已经确定之后再编写,以便代码能反映实现方案。在硬件中执行并行操作既是有可能的,也是设计人员所期望的,而这在C语言中是不可能的,因为它是为纯粹按顺序执行的软件而设计的。因此,已经进行了某些修改以允许C语言支持并行操作。在设计硬件之前,设计人员应该学会如何在C语言中高效地编写并行结构。这些结构因工具供应商的不同而略有差别。

 

现在,你可以开始在FPGA中实现DSP功能了。在实现你的设计时要记住以下最重要的事情:
1)学习你选中的FPGA的架构和特性,在决定实现方案时努力利用它们。
2)了解DSP应用的性能需求。要了解的最重要指标包括:采样率、采样的位分辨率和系数、滤波器的级数或傅立叶变换(FFT)的数据点数。
3)根据性能需求决定FPGA架构。
4)在实现设计时,要记住利用FPGA架构。