FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum SoPC系统的综合优化设计策略
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 582 subscribers
  • Views 463 views
  • Users 0 members are here
  • 软核cpu
  • 综合优化
  • sopc
Related

SoPC系统的综合优化设计策略

Flush
Flush over 15 years ago

在SoPC设计中,系统往往比较复杂。为了提高设计性能(有时甚至只是为了达到设计要求),对所设计的SOPC系统进行综合优化是非常必要的。论文结合具体工程,以Altera公司的FPGA EP2S60为例,探讨了SOPC系统设计的综合优化方法。


1 综合优化设计的一般流程和方法

 

在FPGA处理器没有选定前,可以进行SOPC系统的开发。根据编译和优化的效果指导处理器芯片的选型,选择合适的处理器型号、速度等级和封装。当硬件系统设计好后,就只能在已选择好的处理器芯片上进行优化。一般的优化方法有Verilog程序代码优化、编译和布线优化设置,在添加Nios II系统后也涉及对Nios II系统的优化。在设计过程中应遵循模块化设计思想,如果前面的优化都不能达到满意的效果,则需要使用逻辑锁定技术和应用DSE算法进行优化。

 


2 综合优化设计策略

 

2.1 Quartus II软件优化设置

 

在进行综合前,对软件编译和布线进行优化设置是优化设计的一个重要步骤,不同设置对综合布线的结果有较大影响。几个比较重要的设置包括时间要求设置、编译器设置,最重要的是布线器的设置,如图1所示。
image
设计中设置对所有路径进行优化,并设置布线器尽最大努力满足设计的时序要求。在进一步的布线器参数设置中,选择全局时钟有效,这样虽然可能增加实际布线后延时,但是可以减少时钟偏斜,为系统整体时序设计的稳定性提供保障,同时也可以增强网络的驱动能力。

 

另外,中心处理器EP2S60支持多种电平模式,而各个bank支持的模式不尽相同。在最初的硬件电路设计中已经考虑到这一点,将外接PCI接口的引脚分配在器件的bank7和bank8上,这样可以充分利用器件设计好的优化路径,达到比较好的设计性能。在引脚分配中,需要对引脚的特性进行更详细的设置,具体应根据实际系统引脚分配的功能要求选择相应的电平标准,如PCI核接口选择3.3 V PCI电平标准。

 

2.2 程序代码的优化设计

 

Verilog语言是一种类C语言的硬件描述语言,在设计中首先要对所需实现的硬件电路结构和连接都十分清晰,然后再用适当的语言进行描述。在具体实现上,应综合考虑以下基本设计原则:

 

①面积和速度的平衡互换原则。如设计时序余量大,可以通过功能模块复用来减少消耗的芯片面积;如设计时序要求高,可采用“串并转换”和“乒乓操作”以面积换速度。

 

②硬件原则。从硬件角度进行程序开发。

 

③ 系统原则。以系统的眼光进行模块划分和各模块任务的分配。

 

④同步设计原则。同步设计易于提高设计的频率和设计的稳定性,当前的优化工具也多是针对同步时序的优化。

 

硬件程序设计的另一个重要方面是状态机的设计。课题中涉及4个状态机的设计。遵循好的状态机设计原则也是硬件程序开发中不可忽视的一方面。

 

状态机编码方式的选择:由于FPGA中提供较多的触发器资源,FPGA设计中多采用热键编码方式,综合器的综合约束属性界面下可以方便地改变状态编码方式。

 

初始化状态和默认状态:为避免上电不能正确进入初始状态,设计中初始状态编码为全零;同时为保证逻辑不会陷入死循环,设计语句中应注意完备化设计。

 

采用两段式状态机设计方法:将状态转移单独写成一个模块,将状态的操作和判断写到另一个模块中,这样可以将同步时序和组合逻辑分别放置于不同的逻辑块,利于综合器优化代码和布线器实现设计。

 

2.3 片上存储器分配策略

 

在Stratix II系列的FPGA中包含3种不同类型的内部存储块:M-RAM块、M512 RAM块和M4K RAM块。设计中,应用不同的存储块设计不同的存储器,可以达到较优化的系统性能。

 

M-RAM完全支持双端口模式,由512 Kb RAM加上校验位组成,主要用于大数据包的缓存,如以太网帧、IP包等大到几KB的数据包,以及视频图像帧的缓存和NiosII嵌人式软核的存储;M512 RAM块由512位模块加上校验的RAM组成,主要用于接口速率适配的内部FIF0、移位寄存器和时钟域隔离等;M4K块由4 096×1位到128×36位的4 Kb模块加校验组成,主要用于小型数据块存储和多通道I/O协议中,另外M4K RAM也完全支持双端口模式。

 

设计中采用的中心处理器FPGA芯片EP2S60包含丰富的存储器逻辑资源,和上一代Stratix系列相比,运行速度提高了50%,逻辑容量增加了1倍,具有达180 Kb的等效逻辑元件和9 Mb的RAM,大大增加了集成度,为高度集成的应用提供了实现基础,而成本比上一代还要低。设计采用的EP2S60器件逻辑资源如表1所列。
image

根据器件内3种存储器的各自特点,结合片内的逻辑资源分布,在片内设计了5个同步 FIFO,其中4个长度32位、存储深度256字的FIFO作为64位PCI传输的缓存,另一个长度32位,存储深度设计为2 048字。M512存储块主要用于内部FIFO的设计,在配置片内FIFO时选择M512存储块类型。1个32位长、存储深度256字的FIFO占用的逻辑资源为30个LUT单元、15个M512存储块、134个REG单元。4个这样的FIFO占用60个M512存储块、120个LUT单元。536个 REG单元。而1个32位长、2 048字存储深度的FIFO占用的逻辑资源为114个M512存储块、63个LUT单元、128个REG单元。这样,系统设计中的FIFO总共占用174 个M512存储块,相比表1中EP2S60器件329个M512存储块,占用率为52.9%,完全可以在片内设计实现。

 

类似计算机系统,软CPU Nios II系统也需要配置片上的ROM和片上RAM,如图2所示。片上ROM设计存储器类型为M4K,数据宽度32位,深度为32 KB,读延迟1。片上RAM存储器类型同样为M4K,数据宽度32位,深度设计为16 KB,读延迟1。
image


片上ROM主要用于上电后程序从外部存储器加载完成后的程序存储,是IDE主程序开始执行的地方。在Nios II自动分配的地址中,一般起始地址为0x00000000,目的地址为设计ROM容量的大小。片上RAM主要作为程序运行的缓存和程序异常时的暂存,相当于计算机中的内存。在IDE编程设置中,要对片上ROM和片上RAM的使用进行具体的设置,如图3所示。

image
对程序存储器和只读数据存储器,设置为使用片上ROM。对读写数据存储器、堆存储器和堆栈存储器,设置使用片上RAM存储器。这样,可以作到有效的存储器配置。

 

2.4 针对NiOS II系统的优化

 

SoPC 系统在没有添加Nios II系统时,较容易实现比较高的频率,在加入Nios II系统后,系统设计频率有较明显的下降。因此在带Nios II的系统中,对Nios II的优化设计是制约整个SOPC系统时序的一个瓶颈。

 

另一方面,在Nios II系统中,多是应用已经设计好的软核CPU和外接器件IP核,在设计时已经进行过优化并且已经封装集成,进一步优化的难度很大,因此优化主要放在自行开发设计的IP核和软件的参数配置以及设计NiosII系统时应当遵循的一些原则上。在Nios II IDE编程环境中,如图4所示,选择最大优化,在编译器参数设置中选择小的C编译库和减少设备驱动,这样经优化后可以缩减硬件代码,减少器件资源占用。

image
参考文献[7]中探讨了Nios II系统的优化途径。文中归纳系统优化有如下方法:

 

①运算应采用定点运算。经过测试,浮点加法和乘法运算消耗的时间为定点运算的5~6 倍,如果需要浮点运算,也应该采用自定义指令的方式来实现。

 

②采用C语言和汇编语言混合编程。对计算量大的多次调用的程序模块采用汇编语言,对主干流程语言采用C语言,这样可以照顾到程序的可读性,效率也较高,同时缩减程序占用资源量。

 

③使用用户自定义指令。将一些复杂的算法由软件转而交由硬件来实现,可以获得较高的效率提升。

 

④使用硬件加速提高软件性能。通过添加外部协处理器来加速数据功能。

 

⑤ 多处理器系统。使用两个或多个处理器来提高系统的数据处理能力。

 

通过上面分析,进行系统优化似乎是一个矛盾的过程:有时需要优化以缩减代码量并减少资源占用,有时又通过增加逻辑和添加处理模块来提升数据处理能力。实际上,评价一个系统设计的好坏,除了需要实现基本的功能外,还要看使用逻辑资源和性能的综合比较,以更好地利用处理器,达到最好的性能。

 


3 实验结论

 

在系统设计中,应用文中分析的综合优化设计方法,系统最高频率有了较大提升,从最初的88.24 MHz,优化至目前的111.73 MHz。由于在Quartus II编译器参数没置中,要求最高时钟设置为132 MHz,因此优化后最高时钟报告以红色显示,表示没有达到预先设置的132 MHz时钟要求。相比于优化前,系统最高频率提高了26.62%,可见采取的综合优化设计措施比较有效。对于EP2S60器件,在没有添加Nios II系统时,可以较容易达到200~300 MHz的最高时钟频率,加入Nios II经过优化处理,最高时钟频率目前只实现111.73 MHz,应该还有进一步优化空间。可以考虑对关键路径进行手工连线,采用DSE算法和逻辑锁定技术进行进一步的优化,从而提高系统最高频率。