FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum 基于CPLD的片内振荡器设计
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 582 subscribers
  • Views 341 views
  • Users 0 members are here
  • 仿真
  • cpld
  • 振荡器
Related

基于CPLD的片内振荡器设计

Flush
Flush over 15 years ago

在绝大部分数字系统设计中,时钟是不可或缺的部分,通常采用外接有源或者无源振荡器来提供时钟信号。外接时钟的优点是性能稳定,设计简便;缺点是会增加电路板面积,而且高频设计时对电路板布线和加工的要求比较严格,可能增加系统成本和设计难度。基于可编程逻辑器件FPGA/CPLD的设计提供了另外一种选择,即采用片内的可编程资源实现振荡器功能。这种设计可以将振荡部分同时集成到FPGA/CPLD中,减少了外部资源的使用。

 

环形振荡器是最简单的振荡器设计方法,在分立器件和专用集成电路(ASIC)设计中一直受到关注[1,2,3]。但是在这类设计中,振荡频率随电压变化的特性使其应用受到限制,所以要在工艺或电路设计方面考虑振荡频率的稳定问题[2][3]。随着电路制造技术的发展,稳压电路已经物美价廉;另外,FPGA/CPLD厂商为用户在片内预设了一些特定模块,为振荡器的片内实现提供了方便。如Altera公司的MaxII系列CPLD芯片,允许用户通过软件Quartus II的MegaWizard Plug-in Manager功能来调用系统提供的参数化模块库(LPM)。其中的IO/MAXII Oscillator[4]模块即是一个能在芯片内部实现片内振荡器的软核,其工作频率范围为3.33MHz~5.56MHz,用户不可以调整工作频率。在做仿真应用时,可选择3.33或5.56MHz;在实际应用中,会自动给出3.33~5.56MHz范围内的振荡频率。该片上振荡器模块只能下载在MaxII系列芯片内的用户闪存存储器(UFM)上,振荡输出可以驱动芯片引脚和内部逻辑,该UFM资源一旦作为振荡器使用,便不能再实现并联接口(PIO)、串连接口(SPI)和IIC接口等其他功能。

 

本文介绍一种通用的基于CPLD的片内振荡器设计方法,它基于环形振荡器原理,只占用片上普通逻辑资源(LE),无需使用专用逻辑资源(如MaxII中的UFM),从而提高了芯片的资源利用率;振荡频率可在一定范围内调整,振荡输出可以驱动内部逻辑和外部器件引脚。本设计有较大的通用性,可方便地在不同CPLD器件间移植,使一些基于CPLD的片上系统(SoC)设计无需使用外部时钟信号源,从而降低设计成本和难度,增加系统集成度。通过在Altera公司的MAX7000系列EMP7128LC84-15芯片上的实验说明实现的方法。实验实现的频率范围在8MHz~62MHz。仿真和硬件测试结果表明了该设计方法的正确性和可行性。

 

1 基于CPLD的片内环形振荡器

 

环形振荡器原理如图1所示。由奇数个非门组成的环形非门级联串使电路处于无稳定状态,静态下任何一个非门的输入和输出都不可能稳定在高电平或低电平,而只能处于周而复始的高低电平转换状态,从而产生自激振荡[5]。振荡周期为T=2Ntpd,其中N是非门的个数,tpd是每个非门的传输延迟时间,改变电路中非门的数量可以改变电路的振荡频率。

 

图1所示的环形振荡器即使采用电路原理图输入,经电子设计自动化(EDA)软件综合后,也得不到对应的电路结构。实际上,EDA综合工具不是从电路结构出发,而是从电路输入和输出的逻辑关系出发给出综合结果,所以,奇数个非门的级联将被综合为一个非门,而偶数个非门的级联被综合为一个缓冲或一条联线。为能在CPLD器件中实现图1的环形振荡器结构,本文将图1中单端口输入元件改成二端口输入元件,即用二输入与非门代替图1的第一个非门,其余偶数个非门则用二输入与门代替,二端口元件的一个输入端口连接上级输出,另一输入端口作为控制端引出。振荡器正常工作时控制端全部置高电平。采用Synplify Pro 7.7综合后的原理图如图2所示。该电路完全可实现图1的功能。

 

 

image
为了保证正反馈,图1结构的非门级联必须是奇数个。图2中的与非门起到反相作用,其他与门则起延时缓冲的作用。可以通过改变门的数量以及选择门的种类(与门、与非门等)改变osc输出端的振荡频率,而不受“奇数”个门的限制,只要保障第一个门得到正反馈就可以产生振荡。而图1的结构必须改变偶数个非门才能达到改变振荡频率的目的,因而图2结构在CPLD芯片中实现时可以节省逻辑资源。控制端oscena[n-1,0]为振荡使能控制端,置高电平时,与非门的输入和输出在缓冲级联链的反馈作用下产生自激振荡,振荡器正常工作;控制端的任意一位置零使振荡器停振。所以oscena既可单独使用,也可互联后作为一个端使用。实验证明,图2结构能够保证门延时的等间隔特性。
image

 

2 CPLD片内振荡器的实现和优化

 

2.1 CPLD片内振荡器的实现

 

基于上述方法的片内环形振荡器设计有很大的通用性,可在不同CPLD芯片间方便地移植。本文以Altera公司的MAX7000S系列CPLD芯片的实现和测试为例说明。MAX7000S系列基于先进的多矩阵构架设计,采用CMOS工艺制造,容量高达256个逻辑单元LE(Logic Element),每16个宏单元组成一个逻辑阵列块LAB(Logic Array Block),速度达3.5ns的管脚到管脚延时,同时支持多种I/O电压标准。

 

从EDA软件综合后的报告可以看出,图2所示电路中每个门占用了一个逻辑单元。也就是说,电路内LE的延时将作为门的延时tpd,而且需要将振荡使能端引出到I/O引脚,当所实现振荡频率较低时,需要较多的门电路单元,这将占用一定的逻辑和引脚资源,从而降低芯片资源的利用率,所以在低频情况下使用时,要综合考虑系统需要的振荡频率,尽量用较少的门电路实现环形振荡器,以提供较高振荡频率,再设计分频电路以取得合适的振荡频率,从而提高芯片的资源利用率。综合器的这一处理,从客观上保证了设计者可以选择不同的门来实现图2的结构,仍然可以保证振荡间隔的一致性。实验也证实了这个结果。

 

2.2 电源电压的影响

 

电压会影响振荡电路的工作频率[6],电压增大会导致电路振荡频率增加,反之振荡频率减小。CPLD芯片一般有两个相对独立的供电端口,即核心电压(VCCINT)和引脚电压(VCCIO)。其中核心电压给芯片内部可编程逻辑电路资源提供电源,引脚电压为芯片的I/O引脚提供电源,以适应各种输出标准(如LVCOMOS、LVTTL、SSTL-2、SSTL-3等)。对振荡频率有影响的是CPLD芯片的核心电压,对此电压应采取稳压措施,稳压措施要视不同的应用要求而定。最简单的措施是采用高性能的稳压芯片给CPLD芯片分别提供两部分电压。随着半导体技术的发展,简单而廉价的稳压芯片已具有较高的性能,如National公司的LM2678系列芯片[7]在有效输入变化范围内,稳压输出误差在±2%以内。

 

2.3 CPLD片内振荡器优化

 

通过EDA软件对设计做优化有可能提高所设计的振荡器的性能,减少对CPLD片内资源的占用。当采用MAX+plusII10.2软件设计时,软件优化开关设置为:(1)本设计选用MAX系列芯片,故选择对该芯片的多层综合选项(Multi-Level Synthesis for Max5000/7000/9000Device)。(2)在面积和速度优化选项中,选择对面积的优化,使振荡器部分尽可能分配到同一个LAB中。(3)打开“Slow Slew Rate”以降低开关噪声,打开“XOR Synthesis”以减少芯片面积的占用。

 

3 电路仿真及测试结果

 

本文以Altera公司的MAX+plus II 10.2为设计工具,在MAX7000S系列芯片上实现并测试。图3为选用EMP7128LC84-15芯片的时序仿真结果。其中 p0~p7分别为环形振荡电路中单个门之后的电路节点;oscena[7...0]为各延时门电路的控制端(即所有二输入门中多余的输入端)。

 

 

image
表1列出了以EPM7128LC84-15为目标芯片、采用Tektronic TDS2012示波器对用不同门数实现的片内振荡器的测试数据。F1和F2分别表示片内振荡器输出和二分频输出的测量数据。图4给出了测量数据的曲线。

 

image
表1数据表明,通过增加门电路的数量可以有规律地减小振荡电路的工作频率,由每个逻辑单元实现的门电路单元延时tpd在7.5~10ns之间。

 

 

image
本文介绍的基于CPLD的片内振荡器设计方法,在改变该振荡器电路中门电路数量时,可以有规律地将振荡频率控制在8MHz~62MHz范围内。振荡器的片内设计使基于CPLD的片上系统(SoC)设计无需外接时钟信号源,加大了系统的集成度并降低了设计成本。本方法有很大的通用性,可以方便地在不同CPLD芯片间移植。仿真和测试数据表明该设计方法具有正确性和可行性。