FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum μC/GUI在Nios II嵌入式平台上的移植研究
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 582 subscribers
  • Views 442 views
  • Users 0 members are here
  • nios_ii
  • gui
  • 处理器软核
Related

μC/GUI在Nios II嵌入式平台上的移植研究

Flush
Flush over 15 years ago

便携式医疗监护仪已成为人们日常生活中不可缺少的一部分。便携式设备是由硬件与软件紧凑组合的一个单元模块,是一种体积小、智能化程度高、功能全、使用灵 活、操作方便的便携机,适合家庭使用、外出携带等用途。为了使便携式心电监护仪实现友好的人机交互和更加方便的显示,这里提出一种GUI界面系统设计,就 是在基于NiosⅡ处理器的嵌入式平台上实现μC/GUI的移植,使之实现系统功能。

1 μC/GUI的系统移植

1.1 μC/GUI简介及可移植性分析

μC/GUI是Micrium公司开发的通用的嵌入式图形用户界面软件,其中图形用户接口GUI(Graphical User Interface)。该界面软件被设计用于为任何使用一个图形LCD的应用提供一个有效的不依赖于处理器和LCD控制器的图形用户接口。它能工作于单任 务或多任务的系统环境下。μC/GUI适用于使用任何LCD控制器和CPU的任何尺寸的物理和虚拟显示,具有源代码开放及模块化设计的特点。

μC/GUI的代码全部用ANSI的C语言编写的,具有很强的移植性。由于μC/GUI采用分层结构,即具有驱动接口层和应用层,因此可方便地移植到各种 CPU下使用。μC/GUI对各类图像LCD显示器具有良好的支持,并且有常见的2D图形库和窗口管理功能,而且消耗较少的系统资源,占用RAM和ROM 的空间很小。在典型的应用中,μC/GUI需要的资源如表1所示。由表1可见,运行μC/GUI需要的系统资源不是很多,并支持几乎所有类型的CPU与大 多数的LCD模块,μC/GUI的源代码规模适中,移植过程中可将不需要的代码进行剔除,而且结构层次清晰,因此适合用于嵌入式系统中。
image

 

1.2 μC/GUI移植原理

嵌入式用户图形界面系统μC/GUI与嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ都是美国Micrium公司产品,μC/GUI能更轻易地在 μC/OS-Ⅱ上应用,实现与μC/0S-Ⅱ的无缝结合。在NiosⅡ嵌入式系统中,Altera公司已经将μC/OS-Ⅱ操作系统移植成功并且提供使 用,所做的工作是将μC/GUI移植到NiosⅡ嵌入式平台之上,使其能与μC/OS-Ⅱ操作系统结合使用,采用μC/GUI 3.98版本的源代码进行移植。

μC/GUI的软件体系结构如图1所示,μC/GUI函数库为用户程序提供GUI接口,包含的函数有文本、数值、二维图形、输入设备以及各种窗口对象。其 中,输入设备可以是键盘、鼠标或触摸屏;二维图形包括图片、直线、多边形、圆、椭圆、圆弧等;窗口对象包括按钮、编辑框、进度条、复选框等。
image

 

μC/GUI函数库可以通过GUIConf.h文件进行配置,包括内存设备,窗口管理器,支持操作系统、触摸屏,以及配置动态内存的大小等。在移植中,需要根据系统需要以外设所支持的功能对GUIConf.h文件进行配置。

在LCDConf.h文件中定义了与硬件有关的各种属性,如液晶的大小、颜色以及与液晶的接口函数。而LCD驱动文件则负责把μC/GUI的各种函数解释 成LCDConf.h文件定义的液晶接口函数,这个文件与具体的硬件连接无关。在移植时,需要对LCDConf.h文件进行配置,并针对LCD控制器编写 相应的LCD驱动文件。

2 μC/GUI在NiOSⅡ上的移植设计

2.1 TFT LCD IP核结构

μC/GUI的移植是基于IP核的移植,编写TFT LCD控制器,所以移植时,在底层配置文件,参数的配置要和TFT LCDIP的相关参数相匹配,否则不可能移植成功,该IP核的结构如图2所示。
image

 

液晶屏采用台湾统宝公司的TRDB_LCM 3.6寸屏,该屏的分辨率是320x240,支持24位色,也就是RGB888模式,但是由于Avalon总线支持传输数据宽度的差异,因此只用16位 色,即RGB为565的模式。由于DE2-70有2个32 MB的SDRAM,所以拿使用其中一块作为数据的存储器,Nio-sⅡ处理器将图像数据写入该SDRAM中,在NiosⅡIDE中用软件控制缓冲器的开 启,当开启缓冲器之后,该BUFFER会源源不断地读取SDRAM中的数据,为避免读数据和NiosⅡ处理器向其中写入数据时发生冲突,Avalon总线 自动在二者之间加入了一个Arbitrator仲裁模块来决定执行哪个操作。

配置LCD采用3线串行总线配置LCD,缓冲器以Avalon存储器映像主机的方式从SDRAM中读取数据,然后以Avalon Streaming Soume的方式把这些数据传送到LCD控制器上,LCD控制器是以Avalon Streaming Sink的方式接收从缓冲器传来的数据,LCD控制器生成时序,在适当时候将数据送出到TFT LCD屏上显示。

2.2 移植过程

2. 2.1 μC/GUI的文件组织结构

μC/GUI是以ANSI C源码包的形式提供的。源码包由配置文件目录(Config)和库函数目录(GUI)2个文件目录组成。在Config目录中包含了LCDConf.h、GUITouchConf.h、GUIConf.h 3个配置文件,这3个文件分别用于LCD底层接口的配置、触摸屏底层接口的配置以及μC/GUI自身的配置。在GUI目录中的库函数文件按照不同功能又分成若干子目录如图3所示,各子目录所实现的功能如表2所示。
image
image

 

 

2.2.2 移植过程

首先建立一个硬件系统,采用Altera公司的QuartusⅡ9.0版本的配套软件,硬件系统在QuartusⅡ集成的 SOPCBuilder系统开发工具中建立,添加NiosⅡ处理、JTAG调试模块、添加定时器SDRAM控制器、BUFFER IP、TFT LCD IP以及其他部分组件,最后生成一个硬件系统。然后在NiosⅡIDE环境下针对该系统建立一个TFT LCD软件工程,并且将μC/GUI有关的源代码拷贝到工程目录下,修改LCDConf.h、GUIConf. h、LCDLin32.c以及GUI_X_uCOS.c文件,使之与LCD控制相匹配,在该系统中,LCD采用16位数据总线,而CPU是32位的 NiosⅡ软核处理器,先查看一下μC/GUI所支持的数据宽度信息,其数据宽度和NiosⅡ处理器所支持的宽度基本吻合,只要在改动代码时注意就可以。 以下是具体的代码实现情况:
image
image
image
image

 

因为这里是基于TFT LCD IP核的移植,所以要定义LCD的读写函数,即LCD_READ_MEM(Off)和LCD_WRITE_MEM(Off,data)以及显示缓存区的起 始位置,读写函数中的Off和data都是32位的无符号数,而操作函数IORD_32DIRECT()以及IOWR_32DIRECT()都是一次执行 32位数的操作,刚好和NiosⅡ处理器的数据宽度相匹配。由于支持μC/OS-Ⅱ操作系统,所以要对GUI_X_uCOS.c文件进行修改,增加系统延 时函数OSTimeDly(1),使之能与μC/OSⅡ操作系统实现无缝衔接,以及3个子函数,void GUI_X_Log(const char*s){GUI_USE_PARA (s);};void GUI_X_Warn(const char*s){GUI_USE_PARA(s);};void GUI_X_ErrorOut(const char*s){ GUI_USE_PARA(s);};LCDLin32.e是对应3200型号控制器的驱动文件,由于在LCDConf.h中已经对用到的参量进行设置,所以无需修改,剩下的工作就是把不用的文件进行剔除,以减少编译时产生多余的代码量。

3 移植验证

在NiosⅡIDE环境下修改配置文件以及驱动文件,然后编译该系统,系统编译成功,编译成功之后还有MICRIUM公司的联系方式,这个是提醒用户该系列软件如果要用于商业目的是需要买license的,用于研究目的是免费的。

图片验证是采用μC/GUI自带的位图转换工具uC-GUI-BitmapConvert.exe,该工具可以将.bmp格式图片转换成指定的C语言数组 的形式保存,例如将兰博基尼跑车标志的图片转换成RGB565的格式进行保存,加入工程,编译工程,然后下载验证,如图4所示。窗口管理组件验证采用代码 包中自带的一个测试代码,其效果如图5所示。实验结果表明,移植是成功的。
image

 

4 结论

本文介绍了μC/GUI界面系统,以及NiosⅡ嵌入式系统,详细介绍了移植的过程,以及最终实现移植。实验结果表明,在嵌入式系统中使 用μC/GUI进行人机界面的开发,不但移植简单、使用灵活,而且功能强大,稳定高效,大大降低了在嵌入式系统中开发图形人机界面的复杂程度,而且 μC/GUI还提供了几个非常实用的工具软件,其中包括一个仿真器,它使得在进行移植工作的同时,就可以在仿真器上进行软件界面部分的程序编写,加快了整 个系统的开发进度。还有位图转换工具,可以轻松地将图片转换成C语言数组的形式保存,方便界面开发。μC /GUI还支持其他PS2鼠标、PS2键盘、触摸屏,包含丰富的绘图库、动画显示优化、还可以自己加入中文字体,通过使用μC/GUI的各项功能,相信可 以在嵌入式系统中开发出功能强大的人机界面,而且在嵌入式系统中有很好的应用前景。