Products
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
FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum 创新的基于FPGA阵列的SoC验证/调试解决方案
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 582 subscribers
  • Views 423 views
  • Users 0 members are here
  • fpga
  • 信号可见性
  • 硬件仿真平台
Related

创新的基于FPGA阵列的SoC验证/调试解决方案

Flush
Flush over 15 years ago

SoC经过近年的发展,市场广阔。SoC验证研究领域在验证技术、验证方法学、测试码提取、验证描述语言、IP核重用验证、验证流程 及验证评估方面取得了长足进步。但总体而言,验证、模拟和验证工作成为整个SoC学科发展的制约瓶颈,已占到整个设计过程70%以上的工作量,是提高设计生产率的最大障碍。

目前芯片一次投片成功率在35%左右,造成重复投片的主要原因就是验证不够充分。 SoC 验证技术已经落后于设计和制造能力,如何构建更优秀设计/验证 平台成为当前最大的问题。

北京长江纳电子技术股份有限公司经过4年的研发,为SoC验证/调试提供了一种创新性的解决方案,目前已经在清华大学SoC中心,哈工大计算机学院、中星微、中电华大等单位投入了使用或试用。

这种新型的验证/调试平台被命名为SYSTEMVIEW EMULATOR, 由多片Xinlix的FPGA组成,配有丰富的软件环境和接口。单套系统支持1400万FPGA门的容量,通过高速级连,可支持2亿门以上的容量。它主要实现:

1、软件模拟加速(SimulatiON Acceleration):  SYSTEMVIEW EMULATOR可使软件模拟的速度提高千倍以上,支持NcSim,VCS,Modelsim等软件模拟工具,可使其运行频率达到MHz级。

2、在线实时仿真(Real-time Emulation):

在线实时仿真(In-circuit Emulation)可使设计在物理硬件环境下和采用真实激励,对硬件和软件的进行调试和验证,能在投片之前实现对设计的终极验证,极大提高投片一次成功的概率。

3、基于信号全可见的可视化调试(Full visibility, Debug visibility):  在高速运行时(如:33MHz)可采集到系统中所有信号的波形,包括片内RAM、FIFO等。而无需占用管脚和芯片内部的SRAM,FPGA芯片运行速度不受影响。这使得快速定位错误变得直观可视,调试错误效率更高,大幅节约验证流程的时间。

4、整个系统基于PCIe的交换连接,突破FPGA阵列速度瓶颈:  利用FPGA内部集成的PCIe端点模块,建立基于PCIe协议×4的高速交换,通过用户总线——PCIe桥模块,可以灵活支持片上总线,如:AMBA,Wishone等,数倍提升FPGA系统运行速率,为视频、通讯等高端芯片提供真实仿真环境。

image
image
硬件仿真平台系统结构图

在国际上少数的同类产品中,在信号全可见方面,往往是高速和信号全可见不可兼得,最高只能在1.5MHZ前提下兼得。北京长江纳电子技术股份有限公司采用其独特的专利技术,在信号采集时几乎不占用资源,能以接近最终设备的运行速度(100MHZ以上),可以把所有的波形信号一次性捕捉出来,把所有的BUG呈现出来。

一些业内人士评价SYSTEMVIEW EMULATOR将会对SOC验证/调试及中国的IC设计业产生深远影响。我们就是要让用户在ASIC/SOC验证过程中少猜多看,打破过去靠推理、排除、凭经验做法,提高效率,为芯片上市赢得宝贵的时间和为公司节约人力成本”。