FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum 平台ASIC架构突破传统ASIC设计局限性
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 582 subscribers
  • Views 576 views
  • Users 0 members are here
  • ip核
  • 平台asic
  • 串并转换器
Related

平台ASIC架构突破传统ASIC设计局限性

Flush
Flush over 15 years ago

采用先进半导体工艺,结构化ASIC平台可以提供更多经预定义、预验证和预扩散的金属层,并支持各种存储器接口,能简化接口设计和时序问题。本文详细介绍了结构化ASIC平台的这些特点和性能。

 

最新的ASIC设计架构能够大大地降低产品开发成本、缩短上市时间,并且可以实现比FPGA更强的性能。一些供应商将这种ASIC设计架构称之为“平台ASIC”或“结构化ASIC”,这种ASIC架构非常适用于网络、存储、通信以及数字电视之类的新兴消费电子设计。平台ASIC的开发周期从18个月减少到6至10周,并最大程度地利用设计复用,因此这种设计方法更能适应快速变化的用户需求。

image

平台ASIC架构

 

结构化ASIC平台之所以能够有效节省成本和时间,原因在于该平台能够提供经预定义、预验证和预扩散(pre-diffused)的层,用户可以在这些层上利用可用的金属层来增加他们特有的逻辑,从而实现设计差异化。这种结构化ASIC平台如富士通的AccelArray设计环境。一些早期的平台ASIC设计中较为典型的配置是采用2个“可定制”金属层。在采用0.11微米和90纳米等先进工艺技术后可用的金属层就更多了,可以用更多金属层来改善特定平台的布线拥塞和资源利率。富士通的Accelarray技术可以提供4到5层0.11微米工艺技术的金属层定制,因此缩短上市时间的优势明显。

 

一个典型的0.11微米ASIC设计成本现在已经攀升到一百万美元,甚至更多,而平台ASIC的非经常性工程成本(NRE)要比它少60%到70%,这是因为需要定制的不再是整个掩模,而只是金属层。由于平台ASIC可以采用业界最先进的工艺技术来制造,因此能提供比FPGA更高的密度和速度,并具有向标准单元设计移植的途径。

平台ASIC的另外一个重要优势是无风险,且后端设计任务时间短。通过将后端物理设计时间缩短为4到8周,OEM工程组不再需要为工程原型等上好几个月,然后才能开始验证和评估过程。这也有助于OEM厂商最佳地管理他们的工程资源。

 

采用最好的平台ASIC架构能够消除那些最繁杂和最花时间的设计任务,如存储器插入、测试开发和插入,以及电源网格设计与分析。通过采用能减少或消除串扰的专门技术,平台ASIC能够解决棘手的信号完整性问题,并确保设计没有IR压降带来的风险。此外,通过建立预结构化(pre-structured)的时钟树,并建立包含逻辑扫描、JTAG和RAM BIST在内的所有与测试相关的组件和连接,可以极大地缩短并简化物理设计。为了消除测试插入,可以利用基于单元技术的预扩散触发器,这样可以使很多设计的整体功耗降低50%以上。

 

为了将设计周期从一般ASIC所需的18到24个月缩短到2到3个月,这些架构必须简化时序收敛设计,因为一个1,000万门设计的时序收敛问题可能需要30天,甚至更长的时间来解决。为了尽可能缩短时间,平台架构采用了预定义的时钟树和预扩散的DDR接口宏(macro)。其结果是降低了时序收敛阶段的风险,直接缩短了设计周期。

 

存储器接口

 

AccelArray能够支持各种存储器接口,目前越来越多的应用将支持存储器接口作为一个主要的要求。这些接口包括双倍数据率(DDR)同步DRAM、RLDRAM和快速周期RAM(FCRAM)。

 

每个单独的I/O都具备预先配置好的可编程宏,从而可以省掉ASIC设计中最费时间和增加成本的工作。DDR接口模块包含了能够满足非常严格的DDR接口时序要求的发送和接收端,并能提供经预验证的版图和时序。16位宽的模块可以拓展用于32位、64位甚至更宽的总线宽度,因此具有非常大的设计灵活性。

 

DDR时序关系

 

在设计DDR接口时,ASIC设计工程师常会面对接收与发送侧之间时序收敛的挑战。在400Mbps速率和2.5ns时序余量下,64到90个每个数据通道之间的抖动和偏移必须非常小。AceelArray之类的平台ASIC架构提供了一个预定义的DDR宏,通过设计实现技术可支持较低的抖动和偏移。发送器(TX)和接收器(RX)侧都通过设计减少了输出和输入并行数据信号之间的偏移。

 

目前,源同步接口主要用于吞吐率低于1Gbps的DDR-DRM、QDR DRAM和RLDRAM存储器。业界专家预测,新的PCI Express总线将改变高带宽设计的一些基本特性,并朝着有更广用途的嵌入式高速宏发展。

 

DDR接口要求源同步时钟和发送数据具有相同的开关速率,不需要升级到输出传输线。与单倍数据速率(SDR)接口相比,DDR接口具有显著的性能提升。

 

支持垂直市场应用设计

 

平台ASIC技术依赖于大量在业界广泛应用的IP,这些IP以“硬” 宏和“软”宏形式提供,这些宏能够支持企业网络或存储区域网(SAN)等特殊垂直市场应用。先进的设计架构能提供各种各样的可综合宏,这些宏可以在设计的可定制逻辑区域实现,以可综合的RTL形式提供,例如ARM和ARC内核、10Gb介质访问控制器或PCB Express链路层和处理层。

 

富士通在年初推出了一系列具有预扩散高速串并转换器(SERDES)的垂直市场“千兆平台”。用0.11微米工艺技术设计的这些千兆平台具有预扩散的高速GPHY宏,可以提供速率高达3.125Gbps的点到点、全双工、差分、串行通信链路,并支持PCI Express、SAUI、光纤通道,以及支持SONET标准的串行Rapid I/O和CDR宏等多种协议。SERDES带宽范围从500Mbps到3.125Gbps。这些平台能够以全双工方式提供高达150Gbps的汇聚带宽。

 

用于垂直市场的特殊硬IP和软IP的不断增加,平台ASIC架构提供所需支持、接口和设计要素的能力的提高,都使得业界分析人士相信今后3到5年内采用平台ASIC的设计将快速增加。通过降低成本,节省产品市场时间,用户能够获得更高的投资回报。