FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum 赛灵思收购AutoESL答问
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 581 subscribers
  • Views 207 views
  • Users 0 members are here
  • 可编程平台
  • 生态系统
  • 高层综合技术
Related

赛灵思收购AutoESL答问

Flush
Flush over 15 years ago
赛灵思今天宣布了什么消息?
我们今天宣布收购高层综合技术领先公司美国AutoES设计科技有限公司。
赛灵思通过增加高层综合技术,进一步扩展了其技术基础和产品组合,从而把可编程平台的优势扩展到了更广泛的企业用户群,满足那些习惯用 C、C++ 和 System C 语言进行较高抽象设计工作的系统架构师和硬件设计人员的需求。
收购之后,赛灵思将能够更好地满足客户对工具日益提高的需求,支持电子系统级 (ESL) 设计方法,满足当今现场可编程门阵列 (FPGA) 领域复杂的设计需求。
此次收购AutoESL, 赛灵思旨在通过其旗舰型6 系列和 7 系列 FPGA, 以及新型可扩展式处理平台提升设计者的生产力和创新。
赛灵思为何收购 AutoESL?
AutoESL 公司的旗舰高层综合工具 AutoPilot 支持所有高层综合技术 (HLS) 厂商所惯用的 C、C++ 和 SystemC 语言。根据独立技术分析公司伯克利设计技术公司 (BDTI) 和赛灵思研究实验室 (Xilinx Research Labs) 进行的高层综合基准测试显示,就高数据路径强度要求的 DSP 设计而言,AutoPilot 的结果质量 (QoR)显然已达到甚至超过了手工编码的寄存器传输级 (RTL) 代码水平。
AutoPilot 专门针对赛灵思 FPGA 架构进行了精心优化,可智能生成 RTL 代码,从而获得最佳结果质量,满足吞吐量、功耗、面积和时序等设计目标。此外,利用其在较高抽象设计的优势,还能大幅缩短验证时间。
最后,AutoPilot已经被行业领先的半导体和系统公司广泛应用于提升生产力,加速视频、无线以及高性能计算应用领域的产品上市进程,这些领先公司中有 25 家以上都是赛灵思客户或联盟计划成员。
收购的财务条款能否透露?
赛灵思不透露收购条款。目前位于公司加利福尼亚州 Cupertino 总部和中国北京的大部分 AutoESL 员工都将成为赛灵思员工。
AutoESL 在赛灵思的平台战略中将发挥什么作用?
考虑到当前可编程平台的复杂性以及赛灵思要满足的多样化应用要求,我们已不可能再通过单一的设计流程或环境来满足每个设计人员的需求。系统设计人员、算法设计人员、软件编码人员和逻辑设计人员都有各自的特点,个性十足,因而对设计方法和相关设计环境有着独特的要求。
赛灵思的平台战略不是提供固定的工具,而是提供针对不同用户特点量身定制的方法和设计流程。随着设计抽象由组件级的 HDL(VHDL/Verilog)上升到系统级,C、C++、SystemC 和 MATLABRegistered 得到了最广泛的使用。
我们最后得到的结果是根据每个用户特点定制的方法和完整的设计流程,这样的结果能提供整套的设计创建、设计实现和设计验证。即插即用型 IP 核、目标参考设计、开发板、以及赛灵思联盟计划生态系统提供的设计服务与支持等相结合,将为客户提供一个可以充分利用赛灵思可编程平台优势的强大基础。
收购对 AutoESL 现有客户有何影响?
采用 AutoPilot 技术进行基于赛灵思 FPGA 设计的现有 AutoESL 客户,将得到赛灵思的支持。专门针对赛灵思 FPGA 架构优化的新版 AutoPilot 产品将于 2011 年上半年开始供货。今后,AutoPilot 产品将成为赛灵思 ISE 设计套件软件的选项之一。对非赛灵思设计而言,公司将实现原产品对客户的全部既有承诺。
赛灵思和 AutoESL 之间过去是何关系?
赛灵思一直与 AutoESL 保持长期合作关系。双方合作始于 2008 年赛灵思对 AutoESL 公司的首次战略投资。此外,赛灵思研究实验室与 AutoESL 密切合作,共同定义了 AutoPilot,从而帮助赛灵思 FPGA 实现更出色的效果。过去一年以来,赛灵思销售人员与 AutoESL 销售团队一直联手协作,共同发掘客户机会,促进 AutoPilot 的推广。
赛灵思过去在高层综合技术方面开展了哪些工作?
赛灵思在高层综合技术领域长期开展工作,包括此前收购了相关技术,并投资于Celoxica、ImpluseC、Synfora 和 AutoESL 等高层综合技术领域的初创企业。赛灵思还通过 BDTI 和 ESL 合作伙伴计划支持技术基准测试工作。我们在本领域中拥有相当丰富的经验,并在此基础上做出了收购 AutoESL 的决策。