FPGA
  • Technologies
  • More
FPGA
Forum 基于NiosII的视频采集与DVI成像研究及实现
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join FPGA to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 582 subscribers
  • Views 405 views
  • Users 0 members are here
  • nios
  • vga
  • 视频解码
Related

基于NiosII的视频采集与DVI成像研究及实现

Flush
Flush over 15 years ago

视频采集是进行图像及图形处理的第一步,目前视频采集系统一般由FPGA和DSP组成,FPGA作为视频采集控制芯片,DSP作为图像处理与成像控制芯片[1]。随着FPGA技术的发展,片内的逻辑单元越来越多,片内的DSP资源也越来越丰富,因此可直接在FPGA片内进行图像处理。目前Altera公司的FPGA支持NiosII[2]软核,通过Avalon设备总线挂接自定义模块,编写用户控制程序。本设计通过Avalon总线读取RGB像素值进行像素处理,通过I2C总线初始化视频解码芯片和DVI视频编码芯片。NiosII是一种可配置片内外设的软核CPU,采用RISC精简指令系统,流水线处理技术,用户可自定义Avalon总线外设构成SoC系统,支持32 bit存储宽度,支持DDR2、SSRAM存储器。结合项目,采用TVP5146[3]视频解码芯片,FPGA采集解码数据并进行隔行转逐行、像素裁剪处理、像素YCrCb转RGB、RGB转灰度等处理后,采用NiosII软核配置Avalon总线DVI接口从设备外设,把储存在SSRAM中的视频数据依次送入DVI编码芯片SiI178[4],带有DVI接口的监视器接收解码并显示采集的视频数据。

1 视频采集与DVI成像系统的组成

视频采集与DVI成像硬件构成如图1所示。该系统由视频解码芯片、FPGA控制芯片、DVI接收编码芯片、SSRAM和Flash组成。硬件系统分为模拟视频信号解码、视频数据采集、图像处理和DVI编码显示3大部分。

image

 

模拟视频信号解码由TVP5146芯片组成,该部分主要完成PAL-D制式模拟视频信号解码,输出符合ITU-RBT656[5]且内嵌同步字符4:2:2格式数据供FPGA采集。TVP5146支持NTSC、PAL、SCEAM、CVBS、S-video制式视频输入,具有RGB转换为YCbCr功能。

视频数据采集部分由FPGA控制芯片、SSRAM、Flash、电源芯片、辅助外围电路组成。该部分以TVP5146输出像素时钟作为FPGA采集时钟采集解码后的数据,在系统时钟的控制下,交织乒乓存储于SSRAM芯片,并在帧信号控制下交换存储体。FPGA采用Altera公司CycloneII系列EP2C35F672[6]芯片,该芯片具有33 216个逻辑单元,内部RAM高达484 KB,支持NiosII嵌入式处理器,核心电压1.2 V,IO电压3.3 V,具有4个PLL输入,12个PLL输出。Altera的FPGA采用SRAM工艺,掉电就会丢失配置数据,所以外部需要挂接存储配置数据的部件。Altera公司FPGA一般都支持串行被动配置、串行主动配置、JTAG配置,通过跳线选择配置方式,JTAG配置在调试时很方便。串行主动配置一般需要Altera公司的专用配置芯片,在系统上电后主动配置芯片。FPGA配置完成后,NiosII从Flash中读取程序,完成相应的功能。TVP5146采用I2C口配置其工作方式,配置的数据亦存储在Flash芯片中。SSRAM采用CY7C1380D,32 bit数据位宽,2 MB存储空间,3.3 V供电,提供高性能3-1-1-1访问时钟周期速率,最高频率达250 MHz。

图像处理在FPGA片内实现,进行YCbCr转RGB、RGB转灰度、线性插值等处理,DVI编码显示在DVI接收芯片Si178片内完成,在系统时钟的控制下,依照DVI显示时序,控制行、场同步信号,依次把RGB像素送入编码芯片,完成图像数据的编码和传输。Si178具有25~165 M点像素每秒,24 bit模式,I2C编程接口,支持热插拔,兼容DVI1.0标准,3.3 V供电。 function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w

2 模拟视频信号解码

视频解码格式有ITU-RBT.601标准格式和ITU-RBT.656标准格式。ITU-RBT.601标准需要行、场同步信号线,ITU-RBT.656标准无需同步信号线。ITU-RBT.656标准采用8 bit传输格式,亮度信号Y和色度信号Cb/Cr交替传输。本设计采用ITU-RBT.656标准。我国电视制式为PAL-D,一帧电视图像有625行,每行可视像素为720个,因为有行消隐和场消隐,实际可视像素面为720×576,电视图像传输采用奇偶场交替传输,所以通常奇偶场各传输288行。图2是行同步4:2:2输出时序图。

image

 

PAL-D制式一行可视像素有720个,因为采用ITU-RBT.656标准,每2个DATACLK时钟才输出一个像素,所以,一行可视像素需要1 440个DATACLK时钟。一行像素输出完毕后紧接4个行结束标志,然后进入行消隐阶段,行消隐阶段结束后,4个字符的开始标志表明一行的开始,从4个结束标志到4个开始标志,共有288个DATACLK时钟。这288个DATACLK期间的数据不用于显示,用于同步和消隐,所以对于PAL-D制式,采用ITU-RBT.656标准传输一行视频需要1 728个DATACLK时钟[7]。

EAV和SAV分别表示一行有效视频的结束和开始,EAV/SAV序列由FF-00-00-XX表示,其中XX是状态字,表1为EAV/SAV序列字段位表。

image

 

F场标志:F=0是偶场,F=1是奇场;V视频有无效标志:V=0为有效视频数据,V=1为无效视频数据;H有效视频结束起始标志:H=0是SAV,H=1是EAV。

从624行~22行和311行~335行为无效视频行,此时V=1;从23行~310行和336行~623行为有效视频行,此时V=0。从1行~312行为偶场,此时F=0;从313行~625行为奇场,此时F=1。

配置TVP5146使其正确初始化。设置正常工作模式,视频选择输入口,色度和亮度AGC自动增益,视频输入为PAL-D制式625行,解码输出格式为10 bit 4:2:2(2倍像素时钟速率)内嵌同步字符,实际10 bit输出时最低2 bit可丢弃。设置亮度信号范围为16~235,色度信号范围为16~240。配置NiosII软核,设置CPU类型为经济型32 bit,CPU时钟频率为100 MHz,复位向量起始地址为Flash,异常向量起始地址为On-chip-ram,设置PIO线模拟I2C协议,用于配置TVP5146,配置Avalon-MM三态桥用于挂接Flash,配置On-chip-ram为32 KB[8],添加一个Avalon从设备。该从设备为用户自定义接口,NiosII软核可以通过该从设备口实时访问转换后的RGB像素,进行图像处理。

3 视频图像数据采集

视频解码芯片输出内嵌同步字符8 bit视频数据,参照解码芯片输出DATACLK时钟,FPGA采集视频解码数据。FPGA采集之前先要进行图像裁剪、交织处理。裁剪处理是为了产生640×480的像素面,交织处理即变隔行视频数据为逐行视频输出,即两场图像交叉嵌入一个存储体中,形成一帧。当一帧存储完毕后,切换存储体,而先前的存储体内容参照系统时钟,依次像素处理送DVI编码芯片进行显示。

3.1 视频信号采集控制

视频输出信号为内嵌同步字符8 bit Y:Cb:Cr=4:2:2输出,本设计中视频信号采集采用状态机控制法。视频信号采集控制状态机表示如图3所示。

image

 

Idel:默认空闲状态。如果视频采集标志capture置位,则进入Wait State状态;如果capture不置位,则停留在Idel状态。

Wait State:此时如果收到数据0xff,则进入State1,其他情况仍然循环停留。

State1:如果此时收到数据0x00,则进入State2;收到其他数据则进入Error。

State2:如果此时收到数据0x00,则进入New page状态,否则状态返回到Wait State。

New page:此时视频处于消隐状态,如果收到的视频数据vpo[6:5]=01,则正在消隐,转入第一行数据接收状态First Line,否则跳回Wait State状态。

First Line:如果收到vpo[6:4]=000,表明下一个数据即视频图像数据,否则返回到Wait State。

Chroma blue:正确有效的数据,如果此时接收到vpo=0xff,则表明数据转入End Line,如果收到vpo=0x00,则转入Error状态。

Luma blue:亮度蓝色数据,接收完转入Chroma red状态。

Chroma red:色度红色数据,接收完转入Luma red状态。

Luma red:亮度红色数据,接收完转入Chroma blue状态。

End Line:如果vpo[6:4]=011,表示奇数场结束,偶数场将要开始,转入New line状态;如果vpo[6:4]=111,表示一帧数据结束,转入Idle状态;如果vpo[5:4]=01,表示一行结束,下一行将要开始,转入New line状态;否则进入Error状态。

New Line:如果接收到的vpo[5:4]=00,表示有效数据接收,转入Chroma blue状态;否则转到End Line状态。

Error:错误状态,ITU-RBT656规定Y=[16 235] CBCR=[16 240]范围内,越此范围就为错误状态。如果capture=1,跳转到Wait state状态,否则停留在Error状态。该系统具有自动错误恢复能力。 function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w

3.2 图像剪裁处理

PAL-D制式视频在ITU-RBT.656标准下,输出像素面为720×576大小,而本设计中要求输出大小为640×480像素面,所以必须使得行720像素变为640个,采用每9个像素丢弃1个像素,因为Y/Cb/Cr是交替输出的,即Cb-Y-Cr-Y传输,每个像素都有亮度数据Y,但是色度Cr和Cb是交替的。如果第1个像素是Cb和Y数据,则第8个像素即为Cr和Y数据,第9个像素为Cb和Y数据,现在丢弃第9个像素数据,先把第10个素的Cr数据和第11个像素的Cb交换,这样就保持了Cb和Cr的交替。视频中采取每6行可视像素丢弃1行,对于576行可视像素,实际丢弃96行,即变为实际可显示480行。

3.3 图像交织与存储处理

视频信号采集控制处理后产生行、场、帧、视频有效标志及每场视频行数、每行像素点数。本设计利用这些信号组合作为存储地址控制字写入SSRAM,每2个DATACLK为1个像素数据,4个DATACLK为2个像素数据32 bit,FPGA控制每4个DATACLK写入一次32 bit数据。

每场视频可视行为288行,占用2进制位9 bit,奇偶场标志1 bit,每行像素有640个,存入SSRAM时按照每2个像素写入一次,故每行像素为360个写入次,设计为9 bit,总共为19 bit,正好占用完19 bit地址线。

奇偶场标志就是上述EAV/SAV状态字中的F,电视视频中,首先传输的是偶数场,此时A9=0;其次传输的是奇数场,此时A9=1。帧控制位frame定义为1 bit,当完成一帧的传输后就使frame<=frame+1,这样帧控制位就是0-1-0-1-0-1序列,完成一帧传输就翻转一次。帧控制位用来切换存储体,当帧控制位切换在第一片SSRAM上时,偶数场先存入到SSRAM中,然后奇数场数据嵌入到SSRAM中。

4 图像处理和DVI编码显示

视频采集的图像已经交替存入SSRAM中,当一帧存储完毕,该存储体就可以进行处理上传。图像处理包括Y/Cb/Cr 4:2:2格式转化为Y/Cb/Cr 4:4:4,Y/Cb/Cr转化为RGB格式,可实时RGB像素处理,像素处理后按照行、场同步信号依次送入DVI芯片。

4.1 YCrCb转RGB处理

首先处理的是Y/Cb/Cr 4:2:2格式转化为Y/Cb/Cr 4:4:4格式,就是对每个像素扩展其色度数据,使得每个像素为24 bit。其中8 bit为亮度数据,8 bit为Cr数据,8 bit为Cb数据。

由YCrCb数据转换为RGB数据可按照下式:

R=1.164×(Y-16)+1.596×(Cr-128)

G=1.164×(Y-16)-0.813×(Cr-128)-0.392×(Cb-128)(1)

B=1.164×(Y-16)+2.017×(Cb-128)

实际上FPGA片内不能进行小数运算,因此把需要运算的数左移9 bit,且运用FPGA片内的乘法器宏单元完成。则式(1)变为式(2):

R=596×Y+817×Cr-114 131

G=596×Y-416×Cr-200×Cb+69 370(2)

B=596×Y+1 033×Cb-141 787

这样得到的RGB信号只需要右移9 bit就可以得到正确的8 bit数据位宽度的RGB信号,对RGB像素的处理受NiosII核控制,挂接在NiosII核上的Avalon从设备有3 bit控制信号,其值从0~7,分别对应灰度处理、像素水平线性放大插值处理、水平缩小处理、原三彩色输出和无定义。

若进行灰度处理,则按照下式计算:

Y=0.299×R+0.587×G+0.114×B(3)

在计算时也需要先左移9 bit,采用3路乘法MULT_

ADD宏单元计算,计算结果右移9 bit。如果进行水平像素放大,则采取线性插值法,其他图像处理按照相应算法进行。 function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w

4.2 视频数据输出和DVI配置

DVI输出刷新频率为75 Hz,输出屏幕像素为640×480,查VGA时序表得到在640×480@75 Hz时,水平像素总共为840,垂直像素总共为500,行频为37.5 kHz,点时钟频率为31.5 MHz,这个频率由FPGA片内PLL倍频得到。配置DVI芯片引脚,设置IDCK+为像素时钟31.5 MHz,IDCK-接地,DE表示有效像素数据使能,其值在有效行和有效列内为高电平,否则为低电平。行、场同步信号由在FPGA片内编写的DVI模块产生时序控制。通过I2C口配置SiI178芯片,设置其为正常工作方式,VSYNC、HSYNC为正常输入状态,输入总线为24 bit宽,IDCK+下降沿将数据打入DVI编码芯片。

系统采用FPGA为主控芯片,通过一片FPGA完成视频解码数据的采集和图像处理,并在FPGA片内配置NiosII软核,作为初始化TVP5146和SiI178使用,在图像处理模块中挂接Avalon从设备,YCbCr转换为RGB后可以通过NiosII处理器编写C算法处理或者通过NiosII的标志信号进行处理,处理结果直接送DVI编码器。采用乒乓交织算法,保证了图像不闪烁和无锯齿现象。