Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Wie erzeuge ich Antipads (Aussparungen auf den Ground-Lagen)?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 13 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 2226 views
  • Users 0 members are here
Related

Wie erzeuge ich Antipads (Aussparungen auf den Ground-Lagen)?

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich der Festlegung von Antipads in Eagle. Um

einen Backplane-Connector auf meiner mehrlagigen Platine unterzubringen,

habe ich ein Package erstellt, das mehrere Pads enhält (dort wird der

Stecker später eingepresst). Nun müssen laut Hersteller-Vorgaben um

diejenigen Pads, die später Signale führen, Antipads gesetzt werden, d.h.

auf jeder Ground-Lage müssen diese Pads mit einem fest definierten Abstand

zum Massepotential "freigelegt" werden.

Ich behelfe mir derzeit mit einer Lösung, die unten auf dem Bild zu sehen

ist. Die Rechtecke, die ich mit dem Wire Befehl gezeichnet habe, besitzten

natürlich einen anderen Signalname als die Massefläche und werden je nach

Clearance Einstellung im DRC davon freigespart.

 

 

Leider bekomme ich hier bezgl. Abstand und Wire-Breite etliche DRC-Fehler

und ich bin mir natürlich auch nicht sicher, ob dies später bei der

Platinenherstellung keine Probleme bereitet (werden denn Wires mit Width=0

bei der Erzeugung der Gerber-Daten mit berücksichtigt?). Eine elegantere

Lösung ohne DRC-Fehler wäre auf jeden Fall wünschenswert und ich hoffe

jemand kann mir da weiterhelfen.

Mit mehereren Polygonen und unterschiedlichen "Rank" Werten hab ich es auch

schon versucht, aber leider bekomm ich hier das Problem, dass das Polygon,

welches die Pads freilegen soll, ebenfalls ausgefüllt wird bzw. wenn ich

einen Isolation-Wert eingebe, um ein Ausfüllen zu vermeiden, dann ist es

mir nicht mehr möglich, die notwendige rechteckige Form des Antipads

einzuhalten :blush:

 

Und dann hätte ich noch eine Frage: Muss ich in Eagle bestimmte

Einstellungen vornehmen, damit bei Pads oder Vias auf den (nicht

angebunden) Innenlagen kein Restring gesetzt wird oder ist dies per Default

so festgelegt oder muss ich das vllt sogar direkt mit dem

Platinenhersteller abklären?

Vieeelen Dank schonmal im Vorraus...

MfG Bernd

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago

    Bernd schrieb:

     

    ich habe eine Frage bezüglich der Festlegung von Antipads in Eagle. Um

    einen Backplane-Connector auf meiner mehrlagigen Platine unterzubringen,

    habe ich ein Package erstellt, das mehrere Pads enhält (dort wird der

    Stecker später eingepresst). Nun müssen laut Hersteller-Vorgaben um

    diejenigen Pads, die später Signale führen, Antipads gesetzt werden, d.h.

    auf jeder Ground-Lage müssen diese Pads mit einem fest definierten Abstand

    zum Massepotential "freigelegt" werden.

    Ich behelfe mir derzeit mit einer Lösung, die unten auf dem Bild zu sehen

    ist. Die Rechtecke, die ich mit dem Wire Befehl gezeichnet habe, besitzten

    natürlich einen anderen Signalname als die Massefläche und werden je nach

    Clearance Einstellung im DRC davon freigespart.

     

    "Unten" ist kein Bild. (Zumindest nicht hier in der Newsgroup, da

    scheint die Forum-Software mal wieder Mist zu bauen.)

     

    Rechtecke als Linienzug mit WIRE einzuzeichnen, ist aber sicher nicht

    der richtige Weg.

     

    Leider bekomme ich hier bezgl. Abstand und Wire-Breite etliche DRC-Fehler

    und ich bin mir natürlich auch nicht sicher, ob dies später bei der

    Platinenherstellung keine Probleme bereitet (werden denn Wires mit Width=0

    bei der Erzeugung der Gerber-Daten mit berücksichtigt?).

     

    Width=0 bedeutet, daß die kleinstmögliche Strichbreite des jeweiligen

    Ausgabegerätes verwendet wird. Und ja, die werden berücksichtigt - aber

    erzeugen leider ungültigen Gerber-Code, es ist also eher Zufall, was

    dabei herauskommt. image

     

    DRC-Fehlermeldungen sollten durchaus ernst genommen werden, auch wenn es

    manchmal gute Gründe gibt, sie trotzdem zu "billigen".

     

    Eine elegantere

    Lösung ohne DRC-Fehler wäre auf jeden Fall wünschenswert und ich hoffe

    jemand kann mir da weiterhelfen.

    Mit mehereren Polygonen und unterschiedlichen "Rank" Werten hab ich es auch

    schon versucht, aber leider bekomm ich hier das Problem, dass das Polygon,

    welches die Pads freilegen soll, ebenfalls ausgefüllt wird bzw. wenn ich

    einen Isolation-Wert eingebe, um ein Ausfüllen zu vermeiden, dann ist es

    mir nicht mehr möglich, die notwendige rechteckige Form des Antipads

    einzuhalten :blush:

     

    Was /genau/ willst Du denn erreichen? Von der obigen Beschreibung her

    würde ich auf jeden Fall mit Polygon(en) arbeiten.

     

    Daß die "Aussparungen" rechteckig sein müssen, halte ich übrigens für

    ein Gerücht. Ein gleichmäßiger Abstand um ein rundes Bohrloch bzw. die

    darin befindliche Metallhülse bedeutet für mich immer noch eine runde

    Struktur.

     

    Und dann hätte ich noch eine Frage: Muss ich in Eagle bestimmte

    Einstellungen vornehmen, damit bei Pads oder Vias auf den (nicht

    angebunden) Innenlagen kein Restring gesetzt wird oder ist dies per Default

    so festgelegt oder muss ich das vllt sogar direkt mit dem

    Platinenhersteller abklären?

     

    Das Thema hatten wir neulich schonmal... Such einfach mal in den älteren

    Beiträgen aller Newsgroups. An das Ergebnis erinnere ich mich gerade

    nicht mehr...

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    "Unten" ist kein Bild. (Zumindest nicht hier in der Newsgroup, da

    scheint die Forum-Software mal wieder Mist zu bauen.)

     

    Hier der Link zu dem Bild:

    http://img130.imageshack.us/img130/3747/connectorj.jpg

     

    Was /genau/ willst Du denn erreichen?

    Daß die "Aussparungen" rechteckig sein müssen, halte ich übrigens

    für

    ein Gerücht.

     

    Im Datenblatt des Herstellers ist dies so vorgeben. Hier der Ausschnitt des

    Footprints:

    http://img63.imageshack.us/img63/7341/footprint.jpg

     

    Da die Signale auf differentiellen Stripline-Leitungen aus dem

    Steckerbereich herausgeführt werden, ist es denke ich mal notwendig, eine

    homogene Feldverteilung zu gewährleisten, um die differentielle Impedanz

    der Stripline-Leitungen nicht oder nur geringfügig zu beeinflussen. Wären

    die Ground-Lagen ober- und unterhalb der Leitungen nicht gleichmäßig

    "ausgspart", dann wär dies sicher nicht mehr gegeben... so sehe ich das

    zumindest.

     

    Von der obigen Beschreibung her würde ich auf jeden Fall mit

    Polygon(en) arbeiten.

    Ja das war natürlich auch mein erster Gedanke bzw. Ansatz, aber dabei

    bekomme ich leider die bereits erwähnten Probleme. Ich werd aber nochmal

    versuchen, geeignete Polygon-Größen und Isolation-Werte zu finden, um

    vllt doch noch die geforderte Größe und rechteckige Form der Antipads

    hinzubekommen.

     

    Ein gleichmäßiger Abstand um ein rundes Bohrloch bzw. die

    darin befindliche Metallhülse bedeutet für mich immer noch eine

    runde

    Struktur.

     

    Bei einzelnen Vias ist dies absolut richtig. Hierbei geht es ja im

    wesentlichen darum, den kapazitiven Einfluss der Ground-Lagen auf das/die

    Vias zu verringern. Hier in meinem Fall muss aber wie erwähnt auch der

    Einfluss der Antipads auf die angrenzenden, differentiellen

    Stripline-Leitungen berücksichtigt werden.

     

    Viele Grüße

    Bernd

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Bernd schrieb:

     

    Hier der Link zu dem Bild:

    http://img130.imageshack.us/img130/3747/connectorj.jpg

     

    Danke, so ist das besser.

     

    Was /genau/ willst Du denn erreichen?

    Daß die "Aussparungen" rechteckig sein müssen, halte ich übrigens

    für

    ein Gerücht.

     

    Im Datenblatt des Herstellers ist dies so vorgeben. Hier der Ausschnitt des

    Footprints:

    http://img63.imageshack.us/img63/7341/footprint.jpg

     

    Da die Signale auf differentiellen Stripline-Leitungen aus dem

    Steckerbereich herausgeführt werden, ist es denke ich mal notwendig, eine

    homogene Feldverteilung zu gewährleisten, um die differentielle Impedanz

    der Stripline-Leitungen nicht oder nur geringfügig zu beeinflussen. Wären

    die Ground-Lagen ober- und unterhalb der Leitungen nicht gleichmäßig

    "ausgspart", dann wär dies sicher nicht mehr gegeben... so sehe ich das

    zumindest.

     

    Könnte es auch sein, daß die Darstellung eher schematisch ist und die

    exakte Form weniger kritisch? Ansonsten müßtest Du auch für jedes Pad

    ein separates Antipad einfügen - und deren Abstand scheint mir in der

    Skizze gar nicht definiert zu sein.

     

    Von der obigen Beschreibung her würde ich auf jeden Fall mit

    Polygon(en) arbeiten.

     

    Ja das war natürlich auch mein erster Gedanke bzw. Ansatz, aber dabei

    bekomme ich leider die bereits erwähnten Probleme. Ich werd aber nochmal

    versuchen, geeignete Polygon-Größen und Isolation-Werte zu finden, um

    vllt doch noch die geforderte Größe und rechteckige Form der Antipads

    hinzubekommen.

     

    Die Größe dürfte nur in Bezug auf die Asymmetrie ein Problem sein, aber

    rechteckig wird das nur mit dem Freirechnen des Polygons wohl nie werden...

     

    Ein gleichmäßiger Abstand um ein rundes Bohrloch bzw. die

    darin befindliche Metallhülse bedeutet für mich immer noch eine

    runde

    Struktur.

     

    Bei einzelnen Vias ist dies absolut richtig. Hierbei geht es ja im

    wesentlichen darum, den kapazitiven Einfluss der Ground-Lagen auf das/die

    Vias zu verringern. Hier in meinem Fall muss aber wie erwähnt auch der

    Einfluss der Antipads auf die angrenzenden, differentiellen

    Stripline-Leitungen berücksichtigt werden.

     

    Ich vermute, daß das, was von der Massefläche noch ein wenig zwischen

    die Pads hineinragt (bei normalem Polygon), deutlich weniger ausmacht

    als Du befürchtest. Immerhin liegt auch die gesamte restliche Stripline

    unmittelbar neben einer (durchgehenden) Massefläche. Und wenn es nur um

    die Kapazitäten nach Masse geht, ist das mit runden Aussparungen

    genausogut machbar und nur eine Frage der Abstände.

     

    Um das so zu zeichnen, wie Du es haben möchtest bzw. die Skizze das

    vorgibt, bräuchtest Du Sperrflächen für die Innenlagen - aber die gibt

    es in EAGLE leider nur für die Außenlagen. :-\

     

    Vielleicht sprichst Du auch einfach mal mit dem Hersteller der

    Steckverbinder, wie kritisch das /wirklich/ ist bzw. ob rundes

    Freirechnen um die (einzelnen) Pads nicht auch ausreicht.

    Evtl. kennt man dort das Problem und weiß, wie man das am geschicktesten

    löst bzw. welche Geometrien dann angebracht sind.

     

    Ansonsten könntest Du immer noch mit Wire=0.01mm arbeiten (gibt

    wenigstens gültigen Gerbercode) und dem LPH mitteilen, daß er Linien

    dieser Stärke einfach ignorieren soll (ist für die leicht, die löschen

    einfach die betreffende Blende beim CAM-Prozess).

     

    Viel Erfolg,

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Am Thu, 25 Mar 2010 14:57:25 +0100 schrieb Tilmann Reh:

    ...

    --> intensives CUT & PASTE... image

    (Mit den richtigen Rastereinstellungen und in der richtigen Reigenfolge

    ist das gar nicht so schlimm.)

     

    Da kann man anschließend nur Glück wünschen,  dass im weiterem

    Designprozess nicht mal irgend  eines der Polygone ausversehen angefasst

    wird. Bei einer größeren Backplane mit etwas höherer Lagenzahl und

    zusätzlichen Schaltungsteilen ist das irgendwann nicht mehr so richtig

    überschaubar und auch nicht zwingend per DRC-feststellbar.

    Solche Behelfslösungen klingen mir immer irgendwie ein bisschen nach

    Russisch Roulette. image

     

    Ein Package oder zumindest eine echte Gruppe (bei Systemen wo das geht)

    sollte es schon sein.

     

    Man könnte die Struktur natürlich in einem Script ablegen und

    gelegentlich gegenlesen/prüfen.

     

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    >> > Die Linien in den Innenlagen, die zur Freistellung dienen, sind

    Orphans? In der Lösung vom OP waren das Wires in den Innenlagen im

    Package wenn ich nicht irre.

     

    In dem Bild von seinem letzten Beitrag schrieb er von Polygonen mit

    gestaffelten Ranks.

     

    Ja, von einem Versuch, der nicht so richtig funktioniert hat.

    Polygone mit gestaffelten Ranks bedeutet auch, dass man das nicht im

    Package machen kann, wenn ich nichts übersehen habe.

    Bei einem hochpoligem Backplaneconnector, der evtl. zig-fach auf einer

    Backplane auftaucht, etliche Polygone im Layout nachzutragen, ist

    irgenwie auch keine Lösung die man so wirklich empfehlen kann.

     

    Bei Designs in Bereichen, wo man u.a. über Back-Drilling und

    ähnliche

    Scherze nachdenkt ist Eagle vielleicht auch nicht mehr so ganz das

    passende Tool. image

     

    Bisher habe ich die Rechtecke (egal ob mit dem Wire oder Polygon-Befehl

    gezeichnet) immer seperat in das Layout eingefügt, also nicht direkt im

    Package untergebracht. Aber wie gesagt mit dem Cut&Paste sowie dem

    Change-Layer Befehlen war das gar nicht mal sooo viel Arbeit, auch wenn

    insgesamt 8 Lagen mit den Antipads ausgestattet werden mussten. Da hat mich

    die parallel Leiterführung der Striplines bisher schon einiges mehr an

    Nerven gekostet. Und auch das Anpassen der Leitungslängen (dürfen sich

    max. 0.5mm in ihrer Länge unterscheiden) war nicht ganz einfach:-/

    Naja ich hoff mal, dass meine Lösung mit den Polygonen und den

    gestaffelten Rank Werten (siehe:

    http://img231.imageshack.us/img231/8197/connector2.jpg) nun das gewünschte

    Ergebnis liefert. Beim DRC meckert Eagle zumindest mal nicht rum image

     

    Wäre prima, wenn noch jemand eine Antwort oder einen Tip zu meiner anderen

    Frage hat:

    Quote:

    Muss ich in Eagle bestimmte Einstellungen vornehmen, damit bei

    Vias/Pads auf den NICHT angebundenen Innenlagen kein Restring gesetzt

    wird oder ist dies per Default so festgelegt oder muss ich das direkt mit

    dem Platinenhersteller abklären?

     

     

    Dankeschööön

    Viele Grüße

    Bernd

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    >> > Die Linien in den Innenlagen, die zur Freistellung dienen, sind

    Orphans? In der Lösung vom OP waren das Wires in den Innenlagen im

    Package wenn ich nicht irre.

     

    In dem Bild von seinem letzten Beitrag schrieb er von Polygonen mit

    gestaffelten Ranks.

     

    Ja, von einem Versuch, der nicht so richtig funktioniert hat.

    Polygone mit gestaffelten Ranks bedeutet auch, dass man das nicht im

    Package machen kann, wenn ich nichts übersehen habe.

    Bei einem hochpoligem Backplaneconnector, der evtl. zig-fach auf einer

    Backplane auftaucht, etliche Polygone im Layout nachzutragen, ist

    irgenwie auch keine Lösung die man so wirklich empfehlen kann.

     

    Bei Designs in Bereichen, wo man u.a. über Back-Drilling und

    ähnliche

    Scherze nachdenkt ist Eagle vielleicht auch nicht mehr so ganz das

    passende Tool. image

     

    Bisher habe ich die Rechtecke (egal ob mit dem Wire oder Polygon-Befehl

    gezeichnet) immer seperat in das Layout eingefügt, also nicht direkt im

    Package untergebracht. Aber wie gesagt mit dem Cut&Paste sowie dem

    Change-Layer Befehlen war das gar nicht mal sooo viel Arbeit, auch wenn

    insgesamt 8 Lagen mit den Antipads ausgestattet werden mussten. Da hat mich

    die parallel Leiterführung der Striplines bisher schon einiges mehr an

    Nerven gekostet. Und auch das Anpassen der Leitungslängen (dürfen sich

    max. 0.5mm in ihrer Länge unterscheiden) war nicht ganz einfach:-/

    Naja ich hoff mal, dass meine Lösung mit den Polygonen und den

    gestaffelten Rank Werten (siehe:

    http://img231.imageshack.us/img231/8197/connector2.jpg) nun das gewünschte

    Ergebnis liefert. Beim DRC meckert Eagle zumindest mal nicht rum image

     

    Wäre prima, wenn noch jemand eine Antwort oder einen Tip zu meiner anderen

    Frage hat:

    Quote:

    Muss ich in Eagle bestimmte Einstellungen vornehmen, damit bei

    Vias/Pads auf den NICHT angebundenen Innenlagen kein Restring gesetzt

    wird oder ist dies per Default so festgelegt oder muss ich das direkt mit

    dem Platinenhersteller abklären?

     

     

    Dankeschööön

    Viele Grüße

    Bernd

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca